This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL1432BOOST:AWRL1432BOOST LVDS 布局指南

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL1432, AWRL1432BOOST, SN65LVDS31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1401542/awrl1432boost-awrl1432boost-lvds-layout-guide

器件型号:AWRL1432BOOST
主题中讨论的其他器件:AWRL1432、、 SN65LVDS31

工具与软件:

布局指南在 TI AWRL1432和 AWRL1432升压文件中未找到

可提供 AWRL1432BOOST LVDS 布局指南 文件

我想知道  AWRL1432 (RADAR)至 TS3A27518 (开关) 至 SN65LVDS31 (LVDS 驱动器)至连接器、LVDS  走线长度、宽度、阻抗、间距 布局指南

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    基于 AWRL1432BOOST EVM 的 AWRL1432器件的硬件设计检查清单正在开发中、很快将在 TI.com 的 AWRL1432页面上提供。  在此之前、请参阅 AWRL1432BOOST EVM 布局、了解更多详细信息: https://www.ti.com/lit/zip/swrr183 

    RDIF 具有四个数据通道、一个位时钟通道和一个帧时钟通道。  所有这些线路的布线长度应彼此紧密匹配、以减少延迟不匹配并实现正确的数据通信。 以下布线长度必须紧密匹配

    • LVDS_D0、 LVDS_D1 、LVDS_D2 、LVDS_D3、 LVDS_CLK 和 LVDS_FRCLK 必须在 AWRL1432和 TS3A27518EPWR (U15)的输入之间紧密匹配。
    • RADAR_LVDS_DATA0 、RADAR_LVDS_DATA1 、RADAR_LVDS_DATA2 、RADAR_LVDS_DATA3、  RADAR_LVDS_CLK 和 RADAR_LVDS_FRCLK 必须在 TS3A27518EPWR (U15)的输出与 SN65LVDS31MDREP (U10、U14)的输入之间紧密匹配。
    • 从 U10、U14到连接器的所有差分输出信号都必须紧密匹配。 这些差分布线的输出阻抗应为100欧姆。

    此外、如果您需要任何其他详细信息、请告诉我们。

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LVDS_D0、LVDS_D1、LVDS_D2、LVDS_D3、LVDS_CLK 和 LVDS_FRCLK 必须在 AWRL1432和 TS3A27518EPWR (U15)的输入之间紧密匹配。

    →我想了解  AWRL1432和 TS3A27518EPWR (U15) LVDS 布线长度、阻抗规格、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有任何关于 AWRL1432和  TS3A27518EPWR (U15)输入之间布线的布线长度规格。 这些布线的阻抗应为50欧姆。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AWRL1432雷达数据接口(RDIF)是 高速 信号, 对于阻抗 布线长度没有任何要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Willy、

    为之前的混乱道歉。 作为一种良好的实践、建议将这些单端布线阻抗与匹配 50欧姆 .

    因为这里的阻抗不依赖于布线长度。 没有布线长度规格。  关于布线宽度、这取决于使用的堆叠。

    谢谢。