This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR6843AOP:AWR6843AOP 儿童存在检测配置调整

Guru**** 2506615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1404676/awr6843aop-awr6843aop-child-presence-detection-cfg-adjustment

器件型号:AWR6843AOP

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

当我在雷达工具箱中使用 CPD 演示 GUI 时、我感觉 VOD_6843_AOP_OVERHEAD_2row 中设置有一些困惑。
此 cfg 中有两个 profiledcfg 命令、它们分别针对天线0和天线1和2进行设置。
它们之间的不同是空闲时间、如果我取消第二个 profilecfg、射频占空比增加到230%。
在 FCC 下、当占空比低于23%时、我们可以使用 EIRP 14dBm 规则。
那么、我可以取消第一个 profieldcfg 并将第二个 profieldcfg 设置为天线0来获得低占空比吗?
这种修改会对检测产生什么影响?


BR、
文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    在案例1中、我们的总线性调频脉冲时间为159.4ms。  当我们连接4帧时、总观察窗口为159.4+200*3=759.4ms。  

    profileCfg 0 60.00 2789 11 41 0 97.00 1 64 2200 0 36
    profileCfg 1 60.00 20 11 41 0 97.00 1 64 2200 0 36
    chirpCfg 0 0 0 0 0 0 0 1
    chirpCfg 1 0 1 0 0 0 2
    chirpCfg 2 0 1 0 0 4
    frameCfg 0 2 54 0 200 1 0

    在案例2中)、我们的总线性调频脉冲时间为9.88ms。  当我们连接4帧时、总观察窗口为9.88+200*3 = 609.88ms。  

    profileCfg 0 60.00 20 11 41 0 97.00 1 64 2200 0 36
    chirpCfg 0 0 0 0 0 0 0 1
    chirpCfg 1 0 0 0 0 0 2
    chirpCfg 2 0 0 0 0 0 4
    frameCfg 0 2 54 0 200 1 0

    因此、这两种配置之间的观察窗口有一些差异。 因此、情况1)会稍微提高灵敏度。   

    FCC 法规方面。  案例1)最高占空比每33ms 仅为4%。  情况2) 有效线性调频脉冲时间略高于7.5ms。  您需要进一步减少循环数、使其在7.5ms 内完成。  

    如有任何问题、请告诉我。

    此致!

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zigang:

    感谢您的答复。
    但我无法计算案例1的159.4ms、我计算出总时间为143.2ms
    下面是我计算它的方式:
    --------------------------------------------------------
    空闲时间:2789(us)
    斜坡结束时间:41(us)
    第五十四章54.  
    合规性线性调频脉冲时间:((2489+41)/1000)*1*54=136.62(ms)
    --------------------------------------------------------
    空闲时间:20 (us)
    斜坡结束时间:41(us)
    第五十四章54.  
    合规性线性调频脉冲时间:(20+41)/1000*2*54=6.588(ms)  
    --------------------------------------------------------
    总 合规性线性调频脉冲时间: 136.62+6.588=143.2(ms)
    占空比:143.2/200=0.716=71.6%
    您能告诉我计算中哪一步是错误的吗?

    另外、我不太明白您说的是什么。
    1."当我们连接4帧时,总观测窗口为159.4+200*3=759.4ms"。
    为什么我们需要串联4个帧?

    BR、
    文森特



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zigang:

    我们是否能够以毫米波估算器的射频占空比为基础?
    上面的计算基于该软件。


    BR、
    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    在以下计算中、您使用2489而不是2789。

    空闲时间:2789(us)
    斜坡结束时间:41(us)
    第五十四章54.  
    合规性线性调频脉冲时间:((2489+41)/1000)*1*54=136.62(ms)

    在 CPD 演示中、对前四个帧进行处理以提高灵敏度。  请查看下面突出显示的用户指南:

    此致!

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    我不确定感应估算器支持多个系统配置设置、它并不会计算以33ms 表示的较差占空比。  

    此致!

    Zigang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zigang:

    我会每提到33ms 重新计算4%。
    以下是我的运算逻辑。
    我不确定它是否与你的想法相似。
    ---------------
    1.计算总合规性线性调频脉冲时间
    ((2789+41)/1000*1*54)+(20+41)/1000*2*54)=159.408(ms)
    2.计算总空闲时间
    ((2789)/1000*1*54)+(20)/1000*2*54)=152.766(ms)
    3.计算信号传输时间
    159.408- 152.766 = 6.634ms
    占空比= 6.634/159.408= 0.0416= 4.16%
    ---------------
    正如您提到的、情况2将略高于7.5ms。
    但在我的计算之后、传输时间仅为6.64ms
    占空比= 6.64/9.882 = 0.672 = 67.2%
    我的计算方法是否有任何错误或误解?

    BR、
    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    请给 Zigang 另一天的跟进时间。

    谢谢!

    克林顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    通常、占空比应为总有效线性调频脉冲时间除以总帧时间。  

    一般占空比为41*3*54/1000/200=3.32%

    但对于 FCC 来说、事情会更复杂。  

    注意:对于 FCC 法规、任何小于2ms 的非线性调频脉冲(无输出)时间都将参与占空比计算。 即使帧周期大于33ms、也可以根据运行期间的任何33ms 周期计算最大突发占空比。 这表现为帧的线性调频脉冲部分的导通时间或有效时间限制。

    一组三个线性调频脉冲的持续时间:(2789+41)+(20+41)* 2 = 2952us。  对于33ms、最多可以有12组(三个)线性调频脉冲。  

    根据上述 FCC 法规、2789us 比2ms 长、可以排除在线性调频脉冲计算之外。  最大突发占空比为 ((41+20)* 2 + 41)* 12 / 1000 / 33 = 5.93%。

    请告诉我、这对您是否有意义。

    此致!

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zigang:

    我在"">docs.fcc.gov/.../FCC-23-35A1.pdf"的内容中看到 FCC 要求为"关断时间要求:关断时间(>=2ms)必须总和为每33ms 间隔至少 Xms"。

    它要求必须在33ms 内加上>= 2ms、这与您提到的<2ms 不同。

    我也不太明白为什么用"(41+20)* 2 + 41)* 12 / 1000 / 33 = 5.93%的占空比来计算20ms 空闲时间。"

    您能否就此提供进一步的指导?

    BR、
    文森特




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    我的理解是、任何小于2ms 的空闲时间都必须是运行时间的一部分。  只能将空闲时间>= 2ms 视为关断时间。  这就是我在占空比计算中添加20us 空闲时间、但不包括 2789us 的原因。  

    此致!

    Zigang