工具与软件:
尊敬的 TI 系列:
我目前正在进行测量 飞行时间(ToF) 使用 TDC1000-C2000EVM 带有换能器的评估模块 CuSA-TR07-008-500-TH67 . 我设置了一个装置、尝试在具有尺寸的亚克力盒中测量 ToF 100毫米 x 100毫米 x 100毫米 . 下面是我当前的设置和配置:
-
换能器连接 :
我已经将换能器的一个引脚连接到了 Tx1 匹配、另一个引脚连接到 接地 。 J5连接器 . -
丙烯酸盒 :盒子的尺寸是 100毫米 x 100毫米 x 100毫米且充满淡水。
-
GUI 配置 :
在 GUI 中、我已尝试以下设置:- 时钟分频器 :32.
- NUM_TX 脉冲 :4.
- PGA 增益 :21 dB
-
观察到 ToF :
进行上述设置后 ToF 值 看到的输出电压相关 59 µs .
不过、当我根据 ToF 反算距离时、结果与的预期距离不匹配 100毫米 丙烯酸盒。 ToF 测量未提供正确的值、这说明设置或配置可能不正确。
是否有使用 TDC1000-C2000EVM 或类似换能器设置的经验的任何人都可以提供有关如何解决此问题的指导或建议? 具体而言、为什么测量的 ToF 可能不正确、为了获得与亚克力箱物理尺寸相对应的准确测量值、我应该考虑哪些变化?
非常感谢您提供任何帮助或指导!