This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-C2000EVM:使用 TDC1000-C2000EVM 和 CuSa-TR07-008-500-TH67换能器进行飞行时间测量的问题

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000-C2000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1436733/tdc1000-c2000evm-issue-with-time-of-flight-measurement-using-tdc1000-c2000evm-and-cusa-tr07-008-500-th67-transducer

器件型号:TDC1000-C2000EVM

工具与软件:

尊敬的 TI 系列:

我目前正在进行测量 飞行时间(ToF) 使用 TDC1000-C2000EVM 带有换能器的评估模块 CuSA-TR07-008-500-TH67 . 我设置了一个装置、尝试在具有尺寸的亚克力盒中测量 ToF 100毫米 x 100毫米 x 100毫米 . 下面是我当前的设置和配置:

  • 换能器连接
    我已经将换能器的一个引脚连接到了 Tx1 匹配、另一个引脚连接到 接地 J5连接器 .

  • 丙烯酸盒 :盒子的尺寸是 100毫米 x 100毫米 x 100毫米且充满淡水。

  • GUI 配置
    在 GUI 中、我已尝试以下设置:

    • 时钟分频器 :32.
    • NUM_TX 脉冲 :4.
    • PGA 增益 :21 dB
  • 观察到 ToF
    进行上述设置后 ToF 值 看到的输出电压相关 59 µs .

不过、当我根据 ToF 反算距离时、结果与的预期距离不匹配 100毫米 丙烯酸盒。 ToF 测量未提供正确的值、这说明设置或配置可能不正确。

是否有使用 TDC1000-C2000EVM 或类似换能器设置的经验的任何人都可以提供有关如何解决此问题的指导或建议? 具体而言、为什么测量的 ToF 可能不正确、为了获得与亚克力箱物理尺寸相对应的准确测量值、我应该考虑哪些变化?

非常感谢您提供任何帮助或指导!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhijit、

    感谢您在传感器论坛发帖以及迄今为止的详细信息!

    您是否更改了 TDC1000-C2000EVM 上的时钟? 我问这个问题的原因是、您提供的换能器的谐振频率为400kHz、而您可能提供的信号为250kHz。

    保持触发以59us 的固定 ToF 持续触发可能是因为器件上未正确配置计时窗口。 这意味着器件侦听回波的时间比预期的要早得多、因此您可能会在信号斜降时触发激励脉冲的噪声。 您可以使用所测量介质中的预期声速来配置正确的侦听窗口。 以下是标准 ToF 模式的快照。 我提供了标准 ToF 模式的捕获、并突出显示了更改测量周期所需的一些寄存器。 请记住、如果您使用短程 ToF 方法、这些寄存器会有所不同。

    此致!

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lara、

    我将在 GUI 中连接标准 ToF 测量配置。 请检查其是否正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有得到准确的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhijit,

    这可能不正确、主要是由于使用了外部时钟。 如果未更改外部时钟选项、则可能会在400kHz 换能器上生成1MHz 脉冲、请确保在 TP19上提供外部时钟以及更改硬件上的 JP1设置。 您还可以在"Setup"上输入正确的时钟值、以便 GUI 反映正确的值。  

    我遇到的另一个问题是您如何进行测量? 您是否试图使其通过油箱的顶部或底部?您的传输介质是什么?

    此致!

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lara、

    我仅提供内部时钟、如果我使用时钟分频器作为16、则 传感器会获得500kHz 的脉冲。 可以吗?

    另一个疑问、我已经用谐振频率为1MHz 的新换能器代替了换能器、并且我没有获得准确的结果。

    我已经填充了亚克力盒的淡水和连接的换能器,盒的左侧。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhijit、  

    对于 400kHz 传感器来说、这种差异太大、因此我不希望使用500kHz 信号。

    您是否遵循了我们有关如何将换能器安装到容器上的指南? 如果传感器安装不当、您就无法从器件中获得正确的读数、因为传感器发出的信号会从容器中反射和散射。

    以下文档可能会有所帮助: https://www.ti.com/lit/an/snaa266a/snaa266a.pdf

    此致!

    Isaac