This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-C2000EVM:通过 USB 对 TDC1000-C2000 EVM 板载 MCU 进行编程

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TDC1000-C2000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1433377/tdc1000-c2000evm-programming-the-tdc1000-c2000-evm-onboard-mcu-via-usb

器件型号:TDC1000-C2000EVM
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

尊敬的 TI 系列:

我目前使用的是 TDC1000-C2000 EVM 模块、我有关于板载 C2000 MCU 的问题。 我想知道是否可以直接通过模块上提供的 USB 连接对 MCU 进行编程、或者是否需要其他硬件或连接来进行编程。

非常感谢提供有关这方面的任何指导或信息!

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhijit、

    USB 接口使用引导加载程序对 C2000微控制器进行编程。  您也应该能够使用引导加载程序使用 Uniflash 对 MCU 进行编程、但我尚未对其进行测试。  

    此外、TDC1000-C2000EVM 的 J1接头处提供 JTAG。  您可以使用 XDS110调试探针通过 JTAG 进行编程和调试。   

    https://www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eddie:

    我将使用 Blackhawk XDS560v2-USB 系统跟踪仿真器来调试板载 MCU。 但是、在 Code Composer Studio (CCS)版本12.8.1中设置目标时、我遇到了一个问题。 配置目标并尝试验证连接后、出现以下错误:

    [开始]

    执行命令:

    %CCS_BASE%/common/uscif/dbgjtag.exe -f %boarddatfile>-rv -o -F inform、logfile=yes -S 路径长度-S 完整性

    [结果]


    --- [打印主板配置路径名]--------------------------------------------------------

    C:\Users\sdod\AppData\Local\TEXASI~1\ccs\
       ccs1281\0\0\BrdBat\testBoard.dat

    --- [打印重置命令软件日志文件]--------------------------------------------------------

    此实用程序已选择了一个560/2xx 类产品。
    此实用程序将加载程序"bh560v2u.out"。
    E_RPCENV_IO_ERROR (-6)无连接:未找到仿真器
    文件 C:\ti\ccs1281\ccs\ccs_base\common\uscif\xds560v2.out 的下载失败

    软打开控制器时发生错误。

    --- [发生错误且此实用程序已中止]--------

    此错误是由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序产生的。

    值为'-250'(0xffffff06)。
    标题为"C_ERR_ECOM_EMUNAME"。

    说明如下:
    尝试通过 USCIF ECOM 访问调试探针失败。

    [结束]

    我已经仔细检查了连接、一切似乎都准备就绪。 请在这方面帮助我。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhijit,

    我将此主题迁移至 C2000论坛、在该论坛中、他们将获得与 C2000和调试工具相关的更多专业知识。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhijit,

    CCS 无法识别您的调试探针、您在 PC 设备管理器中看到任何内容吗? 您可以尝试使用其他电缆吗?  

    此致、

    Ben Collier