主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、
工具与软件:
尊敬的 TI 系列:
我目前使用的是 TDC1000-C2000 EVM 模块、我有关于板载 C2000 MCU 的问题。 我想知道是否可以直接通过模块上提供的 USB 连接对 MCU 进行编程、或者是否需要其他硬件或连接来进行编程。
非常感谢提供有关这方面的任何指导或信息!
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 TI 系列:
我目前使用的是 TDC1000-C2000 EVM 模块、我有关于板载 C2000 MCU 的问题。 我想知道是否可以直接通过模块上提供的 USB 连接对 MCU 进行编程、或者是否需要其他硬件或连接来进行编程。
非常感谢提供有关这方面的任何指导或信息!
谢谢!
您好、Abhijit、
USB 接口使用引导加载程序对 C2000微控制器进行编程。 您也应该能够使用引导加载程序使用 Uniflash 对 MCU 进行编程、但我尚未对其进行测试。
此外、TDC1000-C2000EVM 的 J1接头处提供 JTAG。 您可以使用 XDS110调试探针通过 JTAG 进行编程和调试。
尊敬的 Eddie:
我将使用 Blackhawk XDS560v2-USB 系统跟踪仿真器来调试板载 MCU。 但是、在 Code Composer Studio (CCS)版本12.8.1中设置目标时、我遇到了一个问题。 配置目标并尝试验证连接后、出现以下错误:
[开始]
执行命令:
%CCS_BASE%/common/uscif/dbgjtag.exe -f %boarddatfile>-rv -o -F inform、logfile=yes -S 路径长度-S 完整性
[结果]
--- [打印主板配置路径名]--------------------------------------------------------
C:\Users\sdod\AppData\Local\TEXASI~1\ccs\
ccs1281\0\0\BrdBat\testBoard.dat
--- [打印重置命令软件日志文件]--------------------------------------------------------
此实用程序已选择了一个560/2xx 类产品。
此实用程序将加载程序"bh560v2u.out"。
E_RPCENV_IO_ERROR (-6)无连接:未找到仿真器
文件 C:\ti\ccs1281\ccs\ccs_base\common\uscif\xds560v2.out 的下载失败
软打开控制器时发生错误。
--- [发生错误且此实用程序已中止]--------
此错误是由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序产生的。
值为'-250'(0xffffff06)。
标题为"C_ERR_ECOM_EMUNAME"。
说明如下:
尝试通过 USCIF ECOM 访问调试探针失败。
[结束]
我已经仔细检查了连接、一切似乎都准备就绪。 请在这方面帮助我。
谢谢你。