请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDC1000-C2000EVM 工具与软件:
尊敬的 TI 系列:
我目前使用 TDC1000-C2000EVM 套件、并已按照用户指南说明"TDC1000-C2000EVM用户指南"、成功使用单个换能器测试飞行时间(ToF)测量。 但是、当我尝试使用两个换能器进行测试时、我遇到了问题。
我根据修改了设置 模式0 最终目的 模式1 、如双换能器操作指南中所述。 尽管如此、运行系统后 GUI 中没有显示任何值。
任何人都可以提出我可能遗漏的内容、或者我应该采取哪些其他步骤来解决此问题? 我们非常感谢您提供任何见解或故障排除步骤。
谢谢你。