This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-C2000EVM:TDC1000-C2000EVM 上的两个换能器设置存在问题- GUI 中不显示值

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000-C2000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1435753/tdc1000-c2000evm-issue-with-two-transducer-setup-on-tdc1000-c2000evm---no-values-displaying-in-gui

器件型号:TDC1000-C2000EVM

工具与软件:

尊敬的 TI 系列:

我目前使用 TDC1000-C2000EVM 套件、并已按照用户指南说明"TDC1000-C2000EVM用户指南"、成功使用单个换能器测试飞行时间(ToF)测量。 但是、当我尝试使用两个换能器进行测试时、我遇到了问题。

我根据修改了设置 模式0 最终目的 模式1 、如双换能器操作指南中所述。 尽管如此、运行系统后 GUI 中没有显示任何值。

任何人都可以提出我可能遗漏的内容、或者我应该采取哪些其他步骤来解决此问题? 我们非常感谢您提供任何见解或故障排除步骤。

谢谢你。