主题中讨论的其他器件: AWR1843、 UNIFLASH
工具与软件:
您好!
使用 AWR1843BOOST 在 Target Configuration 中连接目标时、CCS 中出现以下错误消息。
第一个错误消息是:

仅供参考、 GEL 文件窗口中显示:

然后、第二条错误消息显示:
![]()
测试连接完成后、看上去就已成功。
我已经尝试通过 删除来清理工作区 .metadata 但它没有帮助。
有人建议它与5V 电源轨不稳定相关、但当我使用 mmWave Studio 来测量距离和角度时、该电路板似乎工作正常。
我知道论坛中有几个线程提出了相同的 问题、但我想再次询问有关 AWR1843的问题。
我对 TI CCS 和电路板相对比较陌生、因此如果我提供详细的说明、会非常感谢。
谢谢你