This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:连接到目标时出错:(错误-6305)

Guru**** 2554580 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST, AWR1843, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1428613/awr1843boost-error-connecting-to-the-target-error--6305

器件型号:AWR1843BOOST
主题中讨论的其他器件: AWR1843UNIFLASH

工具与软件:

您好!

使用 AWR1843BOOST 在 Target Configuration 中连接目标时、CCS 中出现以下错误消息。

第一个错误消息是:

仅供参考、 GEL 文件窗口中显示:

然后、第二条错误消息显示:

测试连接完成后、看上去就已成功。

我已经尝试通过 删除来清理工作区  .metadata  但它没有帮助。

有人建议它与5V 电源轨不稳定相关、但当我使用 mmWave Studio 来测量距离和角度时、该电路板似乎工作正常。

我知道论坛中有几个线程提出了相同的 问题、但我想再次询问有关 AWR1843的问题。

我对 TI CCS 和电路板相对比较陌生、因此如果我提供详细的说明、会非常感谢。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您对 AWR1843BOOST 入门问题提出深入的了解。  以下是调试此问题所需具备的一些基础知识:

    1. 您是否 在目标配置中指定了 AWR1843器件?
      此错误似乎是由与 DSP 内核连接时出现的问题引起的。
    2. 尝试连接之前、您是否在器件上刷写了空映像?
      在连接和加载程序之后应该不需要执行此操作、因为此空的内容主要用于重置前端和 DSS、但这将帮助我们缩小此处的潜在问题范围。
    3. 您是否已浏览过以下 使用 CCS 调试的软件指南
      本文档涵盖了我之前提出的大部分问题、但该问题概述了应遵循的整个调试流程

    如果您有任何其他问题、请告诉我、但请浏览该软件指南。

    此致、

    Kristien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kristien、

    感谢您的重播。 在切入正题之前、我想告诉您我已经试过此板的功能模式、它可以很好地显示实时数据捕捉。  

     下面是我对您的问题的解答:

    您是否 在目标配置中指定了 AWR1843器件?

    有。 我选择了 AWR1843、如下所示。 按照说明、我首先尝试连接 C674x 的 Target、在这里我收到了错误消息。 有一次、C674x 可以连接、但 Cortex_R4无法连接。 在其他情况下、甚至 C674x 也未连接。

    您在尝试连接之前是否在设备上刷写了空映像?

    我生成了一个空的 bin 文件、并尝试使用 UniFlash 加载映像、但显示以下消息。  

    使用 Matlab 对预编译 xwr18xx_mrr_demo.bin 的 fread 和填充所有零的 fwrite 来生成 bin 文件也不起作用、表明标头无效。

    您是否已阅读以下 使用 CCS 调试的软件指南

    有。 我已经浏览过内容、但找不到任何有用的内容。  

    很抱歉给您所有坏消息、但请指导我进行后续步骤、我可以尝试。

    感谢您的帮助。

    Reem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Reem、

    感谢您关注我的建议。  有一点需要说明、我提到的空映像是  CCS 调试指南中提到的 xwr18xx_ccsdebug.bin。 "空"图像用于低功耗器件、不是完全为空。 它们是调试映像、与 ccsdebug 映像类似、仍包含器件识别可接受映像所需的映像格式。 很抱歉使用了错误的参考、因此请尝试刷写下的 xwr18xx_ccsdebug.bin  \packages\ti\utils\ccsdebug。  

    我还想问您是否尝试添加带有您第一条评论的图像。 如果是、我将无法查看此处添加的任何内容。

    此致、

    Kristien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kristien:

    很抱歉响应延迟、从现在开始、我将确保   及时为您提供最新消息。

    1.关于空映像(xwr18xx_ccsdebug.bin),我试了一下,但很遗憾它不起作用。 事实上、   Resource Explorer/.中的"基于源代码构建"指南 示例/..ADAS/.. 中等距离雷达在第一时间告诉我要做的事情。

    以下链接提供了我使用的分步说明:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AKYeTfuZO.zUHnjn7sP9kw__radar_toolbox__1AslXXD__LATEST

    我尝试了所有的方法,我卡在"从源代码构建和运行"- 5. 运行该实验。

    仍然存在连接到目标的错误(错误-6305)问题。

    2.最近 我们 得到了一个新的1843升压板,因为我们认为5V 的直流线路可能会 损坏。 我们按照该链接中提供的说明进行操作、现在错误-6305未出现、但 连接到 Target 时显示为"已暂停":

    在控制台中、它读取:

    "(Error -1065 @0x3C)无法访问器件存储器。 验证存储器地址是否在有效存储器中。 MRR_18xx-mss.xer4f:加载失败。"

    如果可能、我们将解决每个电路板中的问题。

    请告诉我接下来可以做什么。

    感谢您的帮助。

    Reem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Reem、

    我需要将 该主题传递给另一位工程师、但我最后收到了一些评论和建议、如下所示。

    关于-6305错误、可以打开 Target Configuration、点击 Advanced 选项卡、并确保 cs_dap_0初始化脚本引用 xwr16xx_csdap_init.gel 吗? 可在以下目录下找到该文件 /ccs/ccs_base/emulation/gel. 下图显示了如何相对于目标配置位置引用它。

    对于-1065错误、为了再次进行检查、您将.xer4f 文件加载到 Cortex-R4F 而不是 C674x 中、对吗? 如果它们在存储器格式和.xer4f 文件中不匹配、则可能会发生此错误。

    此致、

    Kristien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kristien、

    感谢您的答复。

    幸运的是、这两个错误均已解决、并且我们的两个电路板在 MRRvisualizer 中正确显示了实时数据流。 它与 SOP 开关设置相关。 也许你能帮我解决这个问题。 从如下所示的1843boost 用户指南中、我认为我应该使用调试模式、而不是功能模式。 但只有当 SOP 设置为功能模式时、才会正常工作。 每种模式的用途是什么、特别是调试模式?

    另外、我还想知道在电路板断电和再次打开后需要恢复的哪一步? 我想我不需要再次刷写空映像(ti\utils\ccsdebug\xwr18xx_ccsdebug.bin)。 我应该从"Launch target Configuration"(启动目标配置)或简称"Connect Target"(连接目标)开始吗?  

    最后一个问题是、是否有更安全的方法关闭电路板电源、而不是只拉动插头?

    再次感谢您的帮助。

    Reem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    调试模式与 DCA1000一起使用。  

    您无需再次刷写电路板。 您可以将模式更改为功能模式并启动目标配置

    请浏览复位开关指南