This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:在 CCS 的"Connection"选项卡中运行验证后、无法使用 mmWave Studio 3.1.1.0获取原始数据

Guru**** 2544050 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1435069/awr2944evm-after-running-verify-in-the-connection-tab-of-ccs-raw-data-cannot-be-acquired-with-mmwave-studio-3-1-1-0

器件型号:AWR2944EVM
主题中讨论的其他器件:AWR2944

工具与软件:

您好!

我一直使用具有 mmWave Studio 3.1.1.0的 AWR2944 EVM + DCA1000 EVM 硬件来捕获原始数据、而不会出现任何问题。

但是、最近安装 Code Composer Studio 12.8.1并在"Connection"选项卡中运行"Verify"功能(如随附的图像所示)之后、我不再能够在 mmWave Studio 3.1.1.0中捕获原始数据。

在 Code Composer Studio 12.8.1的"Connection"选项卡中运行"Verify"是否会干扰 mmWave Studio 中的原始数据捕获?

如果是、您能否建议如何重置或初始化设置以恢复原始数据捕获?

谢谢你。