请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR2944EVM 主题中讨论的其他器件:AWR2944
工具与软件:
您好!
我一直使用具有 mmWave Studio 3.1.1.0的 AWR2944 EVM + DCA1000 EVM 硬件来捕获原始数据、而不会出现任何问题。
但是、最近安装 Code Composer Studio 12.8.1并在"Connection"选项卡中运行"Verify"功能(如随附的图像所示)之后、我不再能够在 mmWave Studio 3.1.1.0中捕获原始数据。
在 Code Composer Studio 12.8.1的"Connection"选项卡中运行"Verify"是否会干扰 mmWave Studio 中的原始数据捕获?
如果是、您能否建议如何重置或初始化设置以恢复原始数据捕获?
谢谢你。