This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你(们)好、
我正在使用 ARWL6432AOP (XA6432BRBAAMYQ1) 定制板。
问题是、当我尝试使用命令刷写应用程序时、即使我遵循了 从 xWRL6432 MMWAVE-L-SDK 05.05.00.02中刷写 README_FIRST_xWRL6432文件的方法、也无法正常工作。
我有以下日志、即使将 SOP 设置为闪存模式、它也卡住了。
在 CCS 调试模式下、写入闪存没有问题。
您能告诉我有关这个问题的提示吗?
谢谢。
您好!
请注意、AWRL6432AOP 器件已从 TI.com 推出。6432AOP 器件 现在仅适用于工业应用(不适用于汽车应用)、即 IWRL6432AOP。
谢谢!
Deexith。
您好!
您能告诉我原因以及未来的计划、例如 AWRL6432AOP 或其他用于汽车应用的器件何时再次上市吗?
谢谢。
您好!
到目前为止、我们还没有任何关于 AWRL6432AOP 器件的未来计划。 您可以将 AWRL6432 (60GHz)器件用于低功耗汽车应用、它是 FCCSP 器件、而不是封装天线器件。 为获得高性能、可以使用 AWR6843或 AWR6843AOP 器件(60GHz)。
谢谢!
Deexith。