This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432:刷写应用程序时出现问题

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: MMWAVE-L-SDK, UNIFLASH, IWRL6432AOP, AWRL6432, AWR6843, AWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1428571/awrl6432-issue-on-flashing-the-application

器件型号:AWRL6432
主题中讨论的其他器件:MMWAVE-L-SDKUNIFLASHIWRL6432AOP、、 AWR6843、AWR6843AOP

工具与软件:

你(们)好、  

我正在使用 ARWL6432AOP (XA6432BRBAAMYQ1) 定制板。

问题是、当我尝试使用命令刷写应用程序时、即使我遵循了 从 xWRL6432 MMWAVE-L-SDK  05.05.00.02中刷写 README_FIRST_xWRL6432文件的方法、也无法正常工作。   

我有以下日志、即使将 SOP 设置为闪存模式、它也卡住了。   

C:\ti\mmwave_L_sdk_05_05_00_02\tools\boot>python arprog_cmdline.py -p COM7 -f ../../examples/hello_world_cpp/xwrL64xx-aop/m4fss0-0_freertos/ti-arm-clang/hello_world_cpp.release.appimage -s SFLASH -t
meta_image1
正在连接 COM 端口...
连接到器件
INFO:端口已打开
设定中断信号
请重新启动设备---
通过 Uniflash 刷写操作也不起作用。
到目前为止、我已经了解了 CCS 可以正常工作、UART 也可以正常工作。

在 CCS 调试模式下、写入闪存没有问题。

您能告诉我有关这个问题的提示吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意、AWRL6432AOP 器件已从 TI.com 推出。6432AOP 器件 现在仅适用于工业应用(不适用于汽车应用)、即 IWRL6432AOP。

    谢谢!
    Deexith。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能告诉我原因以及未来的计划、例如 AWRL6432AOP 或其他用于汽车应用的器件何时再次上市吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    到目前为止、我们还没有任何关于 AWRL6432AOP 器件的未来计划。 您可以将 AWRL6432 (60GHz)器件用于低功耗汽车应用、它是 FCCSP 器件、而不是封装天线器件。 为获得高性能、可以使用 AWR6843或 AWR6843AOP 器件(60GHz)。

    谢谢!
    Deexith。