This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:计算 AWR2944 DDM 模式的线性调频脉冲

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1425103/awr2944evm-calculation-of-chirp-for-awr2944-ddm-mode

器件型号:AWR2944EVM
主题中讨论的其他器件:AWR2944

工具与软件:

您好!  

我在 DDM 模式下使用 AWR2944 EVM 板、我想在特定情况下使用雷达。

是否有任何工具可以用于根据最大距离、距离分辨率、最大速度和速度分辨率计算线性调频脉冲?

对于 TDM 模式 ,我使用 Wave_Demo_Visualizer 计算线性调频脉冲,但我找不到 DDM 模式的方法。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    Unknown 说:
    是否有任何工具可以用来根据最大距离、距离分辨率、最大速度和速度分辨率计算线性调频脉冲?

    目前、我们没有此类工具可从给定参数中获取所需配置。 您可以参阅 在 TI 雷达器件中对线性 调频脉冲参数进行编程(修订版 A)、根据您的要求配置线性调频脉冲参数。

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回答、

    请帮助我了解如何计算 sdk4.6.01.02中提供的该 cfg 文件的距离、距离分辨率、速度和速度分辨率。

    " profile_3d_3Azim_1ElevTx_DDMA_awr2944_highRange.cfg "

    sensorStop
    flushCfg
    dfeDataOutputMode 1
    channelCfg 15 0
    adcCfg 2 0
    adcbufCfg -1 1 0 0 1
    低功率0 0
    profileCfg 0 77 7 20.81 0 0 8.883 0 384 30000 0 164
    chirpCfg 0 5 0 0 0 0 0 15
    frameCfg 0 5 128 0 384 50 1 0
    guiMonitor -1 2 1 0 0 0 1
    cfarCfg -1 1 3 16 0 0 1 24.0 0 7 0 1
    cfarCfg -1 0 3 16 0 0 1 15.0 0 7 0
    compressionCfg -1 1 0 0.5 8
    intfMitigCfg -1 15 18
    localMaxCfg -1 6 40.
    ddmPhaseShiftAntOrder 0 2 3 1
    antGeometryCfg 1 0 1 1 1 2 1 3 0 2 0 3 0 4 0 5 1 4 1 5 1 1 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 0.5 0.8
    ANTENNACalibParams 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1
    measureRangeBiasAndRxChanPhase 0 1.5 0.2
    模拟监控0 0
    calibData 0 0 0 0
    aoaFovCfg -1 -90 90 -90 90 90
    sensorStart

    此致

    Med、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    请参阅 对 TI 雷达器件中的线性调频脉冲参数进行编程(修订版 A)。 您还可以观看有关 毫米波雷达传感器的视频 |德州仪器 TI.com。若要了解配置文件中命令的每个参数、请参阅 "C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_06_01_02\mmwave_mcuplus_sdk_04_06_01_02\docs\mmwave_mcuplus_sdk_user_guide.pdf"。

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经检查了文档、但我需要一个工具或脚本来针对特定场景以 DDM 模式计算线性调频脉冲。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Mohamed:

    正如我在上一次答复中所说、现时我们没有这种工具。

    此致、

    Samhitha