This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243:AWR2243

Guru**** 2562040 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1425278/awr2243-awr2243

器件型号:AWR2243

工具与软件:

你好

作为新手、我 有几个关于 AWR2243芯片数据表的问题:

  1. 我在哪里可以找到接收子系统的不同单元的说明( 8.3.1.3接收子系统 )、例如

什么是 I/Q 形成的 LPF、如何检测饱和、什么是抽取滤波器、如何进行 I/Q 校正。 在该方案中、混频器后面有两个滤波器。 两者的频率响应是什么? 如何进行图像抑制? 那么直流、在什么处理阶段我们会拒绝它

    2.您能在中解释一下以下参数吗 表5-1. 器件特性比较

                      最大实数/复数2x 采样率(MSPS) 45 37.5 12.5 12.5 25

                      最大复数1x 采样率(MSPS) 22.5 18.75 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 12。

   3.  如果我们感兴趣的是只检测和测量接近的目标,那么一般来说我们不需要 I/Q 对,我们如何降低数据速率,在什么阶段处理?

  4. 具有175 KHz 截止频率的 HPF 和其他参数限制,如最大扫描速率和处理样本的数量,我们可以检测到一个目标的最小范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:  

    简而言之、如果您在仅实数模式与复数模式下运行 AWR2243、 由于抑制了折叠镜像频带噪声、复基带架构将提高3dB 的 SNR。 有关 复杂基带架构的更多详细信息、请参阅以下应用手册。 适用于 FMCW 雷达系统(汽车)- IQ​(TI.com)

    范围将取决于您在配置文件中定义的线性调频脉冲的斜率/带宽。 以下应用手册可帮助您更好地了解整体线性调频脉冲配置 毫米波雷达传感器的基本原理(修订版 A)(TI.com) 

    有关所使用的特定 API 的详细信息、请参阅 SDK 中的接口控制文档。  

    此致、

    Aydin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aydin

    感谢您的及时回复和您发送给我的东西。 很遗憾、您的回复  未"解决我的问题"。 我将尝试解释:

    1.第一组问题是有关的  8.3.1.3接收子系统  AWR2243芯片数据表。 我知道、I/Q 对是由形成的 模拟信号、 与  军用雷达(所谓的"相位检测器")在25年前的情况相似。 这种方法会导致 I/Q 对之间出现不平衡、并升高正弦信号的图像尖峰。 那么、问题是: 如何在此接收器中进行 IQ 校正? IQ 校正后、图像信号的残留水平是多少?

    有关接收装置的其他问题

    如何拒绝直流分量?剩余直流的级别是多少?

    被命名为"图像抑制"和"抽取"的单位的作用是 什么,如果抽取滤波器用于抽取,抽取滤波器的频率响应是什么。

    2.我想 使用 "表1. 针对典型应用的示例线性调频脉冲配置"(来自"TI 雷达器件中的线性调频脉冲参数编程"文档)

    让我们通过采样率16.6667 MHz 和最大拍频15 MHz (表中的第一列)来设计 LRR 模式。 在对512作为底数的 FFT 之后、我们得到频率为16.667e3/512 = 32.55KHz 的分辨率、相当于距离为0.5m。 如果在 FFT 之前有人使用截止频率为175KHz 的 HPF 滤波器、则会抑制 DC 附近的大约5个 FFT 频段。 对应于靠近传感器的2.5m 盲区。 我的计算出了什么问题?

    此致

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    请注意、不同的 RX 路径将进行校准、以更大限度地减少增益差异和 IQ 不匹配。  请参阅此应用手册:

    毫米波雷达器件的自校准(修订版 C)

    IF 级包括一个高通滤波器、以确保 DC 附近的直流/频率不会传递到 ADC。  应该只剩下很少的直流电。  我没有确切的数字、但它通常很低、阻带衰减超过>>60dB。 我们还提供了直流抑制寄存器(请参阅 ICD 文档)  

    就可以正确理解最小检测距离。  为了改善这一点、您还应该尝试增加线性调频脉冲带宽。  参考此文档: 对 TI 雷达器件中的线性调频脉冲参数进行编程(修订版 A)

    此致、

    James