请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1843BOOST 工具与软件:
我想使用 AWR1843BOOST + DCA100EVM + mmWave Studio 的组合
我已将 USB 连接器连接到 AWRBOOST、但在我 PC 的设备管理器上
USB 串行端口(COM5)
USB 串行端口(COM6)
未显示 XDS110 Class Application/User UART 和 XDS110 Class Auxiliary Data Port。
我已经尝试安装 mmWaveStudio 中包含的 FTDI 驱动程序。
我还尝试了安装毫米波 SDK。
我也重新启动了我的 PC。
不过、情况并没有改善。
启动 mmWaveStudio.exe 时、似乎与 AWR1843BOOST 通信
我使用的 PC 配有 AMD CPU 和 Windows 10
我需要你的建议。