This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:AWR1843BOOST + DCA100EVM + mmWave Studio (COM 端口故障)

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1425906/awr1843boost-awr1843boost-dca100evm-mmwave-studio-com-port-trouble

器件型号:AWR1843BOOST

工具与软件:

我想使用 AWR1843BOOST + DCA100EVM + mmWave Studio 的组合

我已将 USB 连接器连接到 AWRBOOST、但在我 PC 的设备管理器上

USB 串行端口(COM5)
USB 串行端口(COM6)

未显示 XDS110 Class Application/User UART 和 XDS110 Class Auxiliary Data Port。

我已经尝试安装 mmWaveStudio 中包含的 FTDI 驱动程序。
我还尝试了安装毫米波 SDK。
我也重新启动了我的 PC。
不过、情况并没有改善。

启动 mmWaveStudio.exe 时、似乎与 AWR1843BOOST 通信

我使用的 PC 配有 AMD CPU 和 Windows 10

我需要你的建议。