请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR6843AOPEVM Thread 中讨论的其他器件:MMWAVE-STUDIO、DCA1000EVM、 MMWAVEICBOOST
工具与软件:
我正在将 IWR6843AOPEVM 和 DCA1000EVM 与 MMWAVE-STUDIO 配合使用。
我已经按照用户指南配置了 IP 地址设置和交换机设置、并选择了 USB 端口进行"增强"。 但是、当我按下"SPI Connect"按钮时、会出现错误。
如何解决此问题?