This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:SPI 连接错误

Guru**** 2547660 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, MMWAVE-STUDIO, IWR6843AOPEVM, MMWAVEICBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1422355/iwr6843aopevm-spi-connect-error

器件型号:IWR6843AOPEVM
Thread 中讨论的其他器件:MMWAVE-STUDIO、DCA1000EVM、 MMWAVEICBOOST

工具与软件:

我正在将 IWR6843AOPEVM 和 DCA1000EVM 与 MMWAVE-STUDIO 配合使用。

我已经按照用户指南配置了 IP 地址设置和交换机设置、并选择了 USB 端口进行"增强"。 但是、当我按下"SPI Connect"按钮时、会出现错误。

如何解决此问题?