主题中讨论的其他器件:AWR1243
工具与软件:
我想要使用这两个 MMW CAS DSP EVM 和 MMW CAS RE EVM 板捕获移动无人机。 您能指导我如何捕获无人机吗 ?您还能介绍用户指南以外的文档。 我们可以使用 lua 脚本来实现这一目标吗? 和什么 lua 脚本,我们应该使用这一个?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我想要使用这两个 MMW CAS DSP EVM 和 MMW CAS RE EVM 板捕获移动无人机。 您能指导我如何捕获无人机吗 ?您还能介绍用户指南以外的文档。 我们可以使用 lua 脚本来实现这一目标吗? 和什么 lua 脚本,我们应该使用这一个?
您好!
我建议首先阅读以下应用手册。
使用级联毫米波传感器的成像雷达参考设计(修订版 A)(TI.com)
此外、请查看以下应用手册、了解前端配置如何影响性能的基础知识。
https://www.ti.com/lit/an/swra553a/swra553a.pdf
我们还有传感估算器、可用于开发线性调频脉冲配置。 该选项适用于单芯片、但可用作进行配置的起点。
一旦您熟悉这些内容、就可以开始修改位于 C:\ti\mmwave_studio_03_00_00_14\mmWaveStudio\Scripts\Cascade 的提供的示例 lua 脚本、以匹配您的用例。
此致、
Adrian
我们希望检测低高度和20m 范围内的高速无人机。 级联用户指南(AWR1243级联)中有四个用例 ( mmwave_studio_cascade_user_guide.pdf )。 我想知道这个应用的正确用例是什么、以及 用于 ADC 数据采集的正确 lua 脚本是什么?
您好!
很抱歉耽误你的时间。 我在以下共享的文件夹中提供了 ADC 捕获的脚本。
C:\ti\mmwave_studio_03_00_00_14\mmWaveStudio\Scripts\Cascade
我们无法为您提供特定用例的示例。 我们是一家器件公司、因此我们不设计终端系统或验证特定的线性调频脉冲配置。 我们的文档中提供了帮助您快速入门的指导。 您需要遵循我在上面提供的指导来开发配置、然后测试它、并根据您的测试结果进行调整。
此致、
Adrian