This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWCAS-DSP-EVM:如何使用 mmw CAS DSP EVM 和 mmw CAS RE EVM 捕获移动对象

Guru**** 2552350 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1410385/mmwcas-dsp-evm-how-to-capture-moving-object-using-mmw-cas-dsp-evm-and-mmw-cas-re-evm

器件型号:MMWCAS-DSP-EVM
主题中讨论的其他器件:AWR1243

工具与软件:

我想要使用这两个 MMW CAS DSP EVM 和 MMW CAS RE EVM 板捕获移动无人机。 您能指导我如何捕获无人机吗 ?您还能介绍用户指南以外的文档。 我们可以使用 lua 脚本来实现这一目标吗? 和什么 lua 脚本,我们应该使用这一个?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议首先阅读以下应用手册。

    使用级联毫米波传感器的成像雷达参考设计(修订版 A)(TI.com)

    此外、请查看以下应用手册、了解前端配置如何影响性能的基础知识。

    https://www.ti.com/lit/an/swra553a/swra553a.pdf

    我们还有传感估算器、可用于开发线性调频脉冲配置。 该选项适用于单芯片、但可用作进行配置的起点。

    mmWaveSensingEstimator

    一旦您熟悉这些内容、就可以开始修改位于 C:\ti\mmwave_studio_03_00_00_14\mmWaveStudio\Scripts\Cascade 的提供的示例 lua 脚本、以匹配您的用例。

    此致、

    Adrian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们希望检测低高度和20m 范围内的高速无人机。  级联用户指南(AWR1243级联)中有四个用例 ( mmwave_studio_cascade_user_guide.pdf )。 我想知道这个应用的正确用例是什么、以及 用于 ADC 数据采集的正确 lua 脚本是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。 我在以下共享的文件夹中提供了 ADC 捕获的脚本。

    C:\ti\mmwave_studio_03_00_00_14\mmWaveStudio\Scripts\Cascade  

    我们无法为您提供特定用例的示例。 我们是一家器件公司、因此我们不设计终端系统或验证特定的线性调频脉冲配置。 我们的文档中提供了帮助您快速入门的指导。 您需要遵循我在上面提供的指导来开发配置、然后测试它、并根据您的测试结果进行调整。

    此致、

    Adrian