This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:使用 gtrack 构建 OOB 演示时出现 CCS 链接器错误

Guru**** 1989775 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1418342/awr1843boost-ccs-linker-error-while-building-oob-demo-with-gtrack

器件型号:AWR1843BOOST
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

我正在尝试在 OOB 演示中添加跟踪功能、而编译时遇到以下错误:

 首次引用了未定义的
符号
--- -------
gtrack_log /home/am/ti/radar_toolbox_2_20_00_05/source/ti/alg/gtrack/lib/libgtrack.aer4f

我知道某些库或 include 缺失、但我检查了与 gstack 相关的所有 include 和库路径、它们都存在。 我缺少什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KP:

    您要使用哪些所有文件来构建最终 appimage?

    BR、

    Anand 的 Animesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我把3D_people_tracking_demo 作为参考,所以无论跟踪演示使用什么文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KP:

    您可以在 makefile 中检查所有 C 文件都包含哪些内容吗? 以便我可以验证相同。

    BR、

    Anand 的 Animesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你能告诉我如何更新.cfg 和 Pcount3D_res.h 以与 XWR18XX 一同使用吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KP:

    如所示更新 cfg 文件您想要详细了解 cfg 文件中包含的每个参数?

    BR、

    Anand 的 Animesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    而非雷达配置。 诸如 Pcount3D_mss.cfg、pcount3D_mss.h 和 R4F_linker.cmd 的文件。

    我使用 MMWAVE_SDK 中提供的那些配置文件进行了尝试。 它给我"内存不足"错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KP:

    您能否共享链接器 cmd 文件? 让我看看 OT 一次。

    BR、

    Anand 的 Animesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KP:

    您如何在设备上运行应用? 您是否单独在每个内核中运行应用程序映像?

    BR、

    Anand 的 Animesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了两种方式、直接使用 uniflash 刷写二进制、CLI 从不使用此方法响应。
    然后我尝试对它进行调试、我为此刷写了单个映像 xe674和 xer4f。 通过这种方法、我尝试在每一步都打印一些调试消息、发现代码永远不会超出 DPM_SYNCH、然后出现红灯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KP:

    您可以进一步调试您遇到问题的函数吗? 只是进入这些函数内。

    BR、

    Anand 的 Animesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    函数  DPM_SYNCH 是代码卡住的地方。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kp。

    您是否能够运行 SDK 中的原始演示?

    BR、

    Anand 的 Animesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我可以运行原始的 OOB 演示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每个二进制文件都将变得非常重要。 在您遇到困难时、只需停止内核。 并查看您在每个内核中所处的确切位置。

    BR、

    Anand 的 Animesh