This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我正在尝试在 OOB 演示中添加跟踪功能、而编译时遇到以下错误:
首次引用了未定义的
符号
--- -------
gtrack_log /home/am/ti/radar_toolbox_2_20_00_05/source/ti/alg/gtrack/lib/libgtrack.aer4f
我知道某些库或 include 缺失、但我检查了与 gstack 相关的所有 include 和库路径、它们都存在。 我缺少什么?
我尝试了两种方式、直接使用 uniflash 刷写二进制、CLI 从不使用此方法响应。
然后我尝试对它进行调试、我为此刷写了单个映像 xe674和 xer4f。 通过这种方法、我尝试在每一步都打印一些调试消息、发现代码永远不会超出 DPM_SYNCH、然后出现红灯
尊敬的 KP:
您可以进一步调试您遇到问题的函数吗? 只是进入这些函数内。
BR、
Anand 的 Animesh
函数 DPM_SYNCH 是代码卡住的地方。
您好、Kp。
您是否能够运行 SDK 中的原始演示?
BR、
Anand 的 Animesh
是的、我可以运行原始的 OOB 演示
每个二进制文件都将变得非常重要。 在您遇到困难时、只需停止内核。 并查看您在每个内核中所处的确切位置。
BR、
Anand 的 Animesh