This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWCAS-RF-EVM:使用 mmw CAS DSP EVM 和 mmw CAS RF EVM 实现波束形成

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1421311/mmwcas-rf-evm-beamforming-using-mmw-cas-dsp-evm-and-mmw-cas-rf-evm

器件型号:MMWCAS-RF-EVM

工具与软件:

我需要针对波束形成配置电路板。 为此、我将使用毫米波级联用户指南(第8.3.3节)的以下部分。 但在我这么做时、MATLAB 中有以下错误。 您能解释原因吗? 并解释如何解决此问题? 或者、还有哪些其他波束形成数据采集方法?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Senal:

    检查您拥有的 Studio 版本、并提供到 RSTD_DLL_Path 的正确路径。 此外、请尝试从给定路径中删除"file:///"。

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们尝试使用用户指南中提到的三个 lua 脚本。 但在 第二个 lua 脚本( Cascade_Configuration_ T.XBF.lua)中 ,我们希望在波束形成模式下捕获数据。 我们如何使用这些脚本更改光束转向角和任何其他功能?  

    另请尝试删除'file:////' fr
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Senal:

    您可以参考以下文档来了解 Lrpd 中的 Tx 波束形成-波束形成(TI.com)。

    此致、

    Samhitha