请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MMWCAS-RF-EVM 工具与软件:
我需要针对波束形成配置电路板。 为此、我将使用毫米波级联用户指南(第8.3.3节)的以下部分。 但在我这么做时、MATLAB 中有以下错误。 您能解释原因吗? 并解释如何解决此问题? 或者、还有哪些其他波束形成数据采集方法? 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我需要针对波束形成配置电路板。 为此、我将使用毫米波级联用户指南(第8.3.3节)的以下部分。 但在我这么做时、MATLAB 中有以下错误。 您能解释原因吗? 并解释如何解决此问题? 或者、还有哪些其他波束形成数据采集方法? 
我们尝试使用用户指南中提到的三个 lua 脚本。 但在 第二个 lua 脚本( Cascade_Configuration_ T.XBF.lua)中 ,我们希望在波束形成模式下捕获数据。 我们如何使用这些脚本更改光束转向角和任何其他功能?
另请尝试删除'file:////' fr
您好、Senal:
您可以参考以下文档来了解 Lrpd 中的 Tx 波束形成-波束形成(TI.com)。
此致、
Samhitha