工具与软件:
您好!
我们之前在 AWR1843AOP 电路板上使用的是 MRR 实验室、但在现场测试时、我遇到了 DSS 崩溃的问题。 经过调查、我发现之前的线性调频脉冲并未得到完全处理、正是由于该处理导致了崩溃。 我将 MRR 帧周期从6,500,000U 增加到12,000,000U:
做出此更改后、崩溃停止、但我的 FPS 从15大幅下降到8。 对 MRR 实验室和论坛的进一步研究表明、MRR 实验室使用 DSP 来执行1D 和2D FFT、而lab_011_mrr_beamsteering将 FFT 处理转移到 HWA 而不是 DSP。
我们是否可以在 MRR 实验室中实施类似的优化? 如果是、这是否会提供任何额外的时序优势?
谢谢你。