This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843AOP:尝试从 MRR 波束控制实验(Lab_011)将 HWA 功能移植到 MRR 实验(Lab_007)

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1421085/awr1843aop-trying-to-port-hwa-capability-to-mrr-lab-lab_007-from-mrr-beamsteering-lab-lab_011

器件型号:AWR1843AOP

工具与软件:

您好!

我们之前在 AWR1843AOP 电路板上使用的是 MRR 实验室、但在现场测试时、我遇到了 DSS 崩溃的问题。 经过调查、我发现之前的线性调频脉冲并未得到完全处理、正是由于该处理导致了崩溃。 我将 MRR 帧周期从6,500,000U 增加到12,000,000U:

#define SUBFRAME_MRR_PERIODICITY_VAL (6500000U)

做出此更改后、崩溃停止、但我的 FPS 从15大幅下降到8。 对 MRR 实验室和论坛的进一步研究表明、MRR 实验室使用 DSP 来执行1D 和2D FFT、而lab_011_mrr_beamsteering将 FFT 处理转移到 HWA 而不是 DSP。

我们是否可以在 MRR 实验室中实施类似的优化? 如果是、这是否会提供任何额外的时序优势?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tanoop、

    是的、您可以使用 HWA 来执行1D 和2D FFT。 如果您使用2个子帧、即 MRR 后跟 USRR、请确保为每个子帧重新配置 DPU 配置。

    如果是、这是否提供了任何额外的计时优势?

    通过在 HWA 上执行 FFT、您将卸载 DSP 执行这些计算、因此应该可以缩短处理1帧数据所花费的时间。  您可以比较针对给定输入在 DSP 和 HWA 上执行 FFT 所花费的时间。 如果您正在进行任何并行计算、则可以提高性能。

    这是 雷达硬件加速器用户指南(修订版 B)(TI.com)的屏幕截图 、其中介绍了 FFT 计算时间。  

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Samhitha、

    将尝试在 Lab_07上模仿 Lab_11 MRR 波束控制的 HWA 、如果我在执行此操作时遇到任何问题、则将创建单独的线程。

    此致、

    Tanoop Rajan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然可以!

    此致、

    Samhitha