This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843AOP:可施加到电源引脚感测上的正确电压是多少?

Guru**** 2555360 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1420195/awr1843aop-what-is-the-correct-voltage-to-apply-to-the-sense-on-power-pin

器件型号:AWR1843AOP
主题中讨论的其他器件:AWRL6432

工具与软件:

观察 EVM 电路可以发现、7.87K 和82.5K 被分为3.3V 电压和输入、
但是使用10K 上拉电阻无法输入3.3V 电压吗?
我需要有关输入到 SOP 的电压的准确指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿道铉、

    感谢您在 E2E 上发布您的问题。 我们的硬件工程师将在两天左右与您联系。

    此致、

    Kristien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、do-hyun、

    非常感谢您的耐心。

     EVM 中使用7.87K 和82.5K 拉电阻来支持 SOP 信号的可控性。 该拉电阻组合在 EVM 上得到验证。

     可以使用10K 欧姆的拉电阻器、但我们建议您在最终确定 BOM 之前验证该组合。

    此致、

    Deexith。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请指导我确定应输入到 SOP 以确保正常运行的电压范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、do-hyun、

     有关 SOP 信号的运行条件、请参阅 AWRL6432数据表(www.ti.com/.../awrl6432.pdf)的建议运行条件表。 SOP 信号的值 仅在引导时读取。

    此外、如果您计划在引导 时间后使用器件的 JTAG TDO 功能 、则建议遵循7.87K Ω 上拉电阻和82.5K Ω 下拉电阻 以及10k Ω 串联电阻。  

    希望这能解答您的问题。

    谢谢。