请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1843AOP 主题中讨论的其他器件:AWRL6432
工具与软件:
观察 EVM 电路可以发现、7.87K 和82.5K 被分为3.3V 电压和输入、
但是使用10K 上拉电阻无法输入3.3V 电压吗?
我需要有关输入到 SOP 的电压的准确指南。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
观察 EVM 电路可以发现、7.87K 和82.5K 被分为3.3V 电压和输入、
但是使用10K 上拉电阻无法输入3.3V 电压吗?
我需要有关输入到 SOP 的电压的准确指南。