This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:通过 uniflash 加载代码时出现错误

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, IWR6843AOP, IWR6843AOPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1415909/iwr6843aopevm-when-loading-the-code-through-uniflash-getting-error

器件型号:IWR6843AOPEVM
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHIWR6843AOP

工具与软件:

甚至我已经更新了驱动程序。 需要支持  



我已经按照这个所有的文档:  

EVM 设置工作模式  
Uniflash 与毫米波配合使用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个 IWR6843AOP EVM 板。 我尝试运行3d_people_tracking 演示、但无法获取 UniFlash 来检测 EVM 板。


    我已按照上述文档中所述的所有开关配置进行了操作。


    我正在使用中  

     Uniflash 8.8.0

    - mmWave SDK_03.05.00.04

    - radar_toolbox_2_20_00_05.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的提问。 请允许我们在几天内回复

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请确保闪烁的开关设置如下图所示

    确保 USB 连接正确、如上图所示

    必须按下图所示设置传感器背面的开关。 此开关以功能模式或刷写模式引导器件。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我已经执行了上述步骤。 下图是我设置的用于刷写的 IWR6843AOP EVM。




    我得到的误差与我提到的相同。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    设置似乎正确。 您可以从以下位置尝试使用开箱即用二进制文件吗?

    Radar_toolbox_2_20_00_05\source\ti\examples\prefbuild_binations\out_of_box_6843_aop.bin Out_Of_Box_Demo

    此外、您能否检查系统上的 COM 端口是否存在任何权限问题?

    您还可以尝试使用不同版本的 uniflash 吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已尝试使用  uniflash 刷写器件的开箱即用演示(.bin)  8.6.0。仍然出现相同错误。

    我使用的是基于窗口的系统、因此我检查 COM 中没有问题 Port.it 工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    则电路板似乎已损坏。 您是否有任何其他 TI 毫米波雷达传感器? 您可以尝试在这些器件上刷写吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前我只有一个器件、因为所有内核电压和晶体频率都正常工作。 有什么我可以做的和任何特定的权限需要在 PC COM 端口中启用.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您收到 IWR6843AOPEVM 时、已刷写开箱即用演示图像。 您可以检查演示是否正常运行。

    如果演示也未正确运行、则很可能是电路板损坏。 此外、您可以尝试探测与 UNIFLASH 交互的 UART 线

    如果通信是从 COM 端口启动的、但器件没有响应、这有助于进一步调试

    此致