This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
甚至我已经更新了驱动程序。 需要支持
我已经按照这个所有的文档:
EVM 设置工作模式
Uniflash 与毫米波配合使用
您好!
设置似乎正确。 您可以从以下位置尝试使用开箱即用二进制文件吗?
Radar_toolbox_2_20_00_05\source\ti\examples\prefbuild_binations\out_of_box_6843_aop.bin Out_Of_Box_Demo
此外、您能否检查系统上的 COM 端口是否存在任何权限问题?
您还可以尝试使用不同版本的 uniflash 吗?
此致
你(们)好
则电路板似乎已损坏。 您是否有任何其他 TI 毫米波雷达传感器? 您可以尝试在这些器件上刷写吗?
此致
您好!
目前我只有一个器件、因为所有内核电压和晶体频率都正常工作。 有什么我可以做的和任何特定的权限需要在 PC COM 端口中启用.
您好!
当您收到 IWR6843AOPEVM 时、已刷写开箱即用演示图像。 您可以检查演示是否正常运行。
如果演示也未正确运行、则很可能是电路板损坏。 此外、您可以尝试探测与 UNIFLASH 交互的 UART 线
如果通信是从 COM 端口启动的、但器件没有响应、这有助于进一步调试
此致