This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:使用 AWR1642BOOST 的独立生命体征警报系统–硬件和软件要求

Guru**** 2557590 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432BOOST, AWR1642BOOST, IWR6843AOPEVM, IWRL6432, IWR1642BOOST, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1409736/awr1642boost-standalone-vital-sign-alarm-system-using-awr1642boost-hardware-and-software-requirements

器件型号:AWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件: IWR6843AOPEVMIWRL6432IWR1642BOOST、IWRL6432BOOST SysConfig

工具与软件:

大家好、团队成员:

我希望使用 AWR1642BOOST 构建独立的生命体征监测系统。 我的目标是让设备在没有 PC 的情况下独立工作、这意味着它应该在开机后立即自动开始监测生命体征(心率和呼吸频率)。

此外、我需要根据测量数据控制 GPIO、例如根据心率或呼吸频率的特定阈值打开/关闭灯。 我知道这可能涉及硬编码、并且我熟悉在类似演示中编辑 CLI 配置。 如果可能、我不喜欢使用 ADC 原始数据  

您能为我提供以下方面的指导吗?

  1. 硬件要求: 我是否需要其他硬件(例如、特定的 MCU 或 GPIO 扩展板)来完成此任务?
  2. 软件设置: 对现有演示进行了哪些必要的修改? 我是否应该修改 CLI 或代码的其他部分?
  3. 对配置进行强化编码: 如何确保器件在独立模式下工作、而无需 GUI 或手动输入?
  4. GPIO 控制: 如何根据心率和呼吸频率的特定阈值配置要激活的 GPIO 引脚?

对于实现此设置所需采取的步骤、我非常感谢提供详细指导。

谢谢!
Jules

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [quote userid="621992" url="~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1409736/awr1642boost-standalone-vital-sign-alarm-system-using-awr1642boost-hardware-and-software-requirements 硬件要求: 我是否需要其他硬件(例如、特定的 MCU 或 GPIO 扩展板)来完成此任务?[/QUOT]

    不需要、您应该不需要额外的硬件

    [quote userid="621992" url="~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1409736/awr1642boost-standalone-vital-sign-alarm-system-using-awr1642boost-hardware-and-software-requirements 软件设置: 对现有演示进行了哪些必要的修改? 我是否应该修改 CLI 或代码的其他部分?

    您使用的是哪个版本的 SDK?

    请使用 google 站点搜索查找有关"CLI 绕过"的类似主题

    站点 e2e.ti.com CLI 绕过

    [quote userid="621992" url="~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1409736/awr1642boost-standalone-vital-sign-alarm-system-using-awr1642boost-hardware-and-software-requirements 对配置进行强化编码: 如何在不需要 GUI 或手动输入的情况下确保设备在独立模式下运行?[/QUOT]

    这与#3相同

    [quote userid="621992" url="~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1409736/awr1642boost-standalone-vital-sign-alarm-system-using-awr1642boost-hardware-and-software-requirements GPIO 控制: 如何根据心率和呼吸频率的特定阈值配置要激活的 GPIO 引脚?[/QUOT]

    请参阅此内容

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/881180/awr1642-about-gpio-control

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cesar:

    感谢您的快速响应!

    我想知道以下哪个评估板最适合用于生命体征监测(特别是用于检测心率和呼吸频率):

    • AWR1642BOOST
    • IWR6843AOPEVM

    我已经在 TI 网站上浏览了这两个文档和资源、非常感谢您提供意见、了解哪一个更适合独立运行。

    此外、我还有以下问题:

    1. 是否有可能 根据处理的关键信号使用这些评估板的 MCU (或 DSP)来控制 GPIO?
    2. 如果在板载 MCU/DSP 上运行代码不可行、是否可以将评估板的 COM 端口连接到另一个微控制器(例如 Arduino)、并提取该外部微控制器上的重要数据以供进一步使用(例如 GPIO 控制)?
    3. 一般而言、您认为该基于重要信号阈值控制其他外部 MCU 的 GPIO 的解决方案是什么? 您对此应用建议更好的方法吗?

    感谢您发送编修。

    此致、
    Jules Garsault

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请给我一些时间来回答这个问题

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我向不同的团队了解了一下、答案是 IWRL6432 EVM。

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您可以在雷达工具箱中的以下位置参阅使用 IWRL6432的生命体征演示。

    Radar_toolbox_2_20_00_05\source\ti\examples\medical\IWRL6432_IWRL6432 Vital_Signs

    请注意、该演示可确定单个人的心率和呼吸率。

    更多详细信息、请参阅以下位置的演示文档

    radar_toolbox_2_20_00_05\source\ti\examples\medical\IWRL6432_IWRL64\docs Vital_Signs

    您可以使用 IWRL6432根据阈值切换 GPIO。 不需要任何额外的 MCU。 您可以在同一演示中添加一些额外的处理机制。 但是、由于存储器和 MIPS 的原因、可能无法进行大范围修改

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供详细信息。

    不过、我还有两个问题:

    1. 是否可以对 IWRL6432进行硬编码以使其能够用作独立器件?

    2. 我对哪一个电路最适合生命体征监测感到非常困惑。 在我标题为"vitalSigns_lab_user_guide_v1.2UPDATE.pdf"的文档中、TI 建议并提到所需的硬件应为 AWR14xx/IWR14xx EVM。 不过、我遇到了其他几个电路、如您提到的 IWRL6432、我还找到了一份占位和生命体征检测用户指南、其中介绍了如何使用 IWR6843AOPEVM。

    您能否说明一下生命体征实验室是否与所有这些 FMCW 芯片组兼容? 如果是这样、我更喜欢更高的频率以获得更高的精度、例如 AWR1642BOOST。 该模型是否也提供 GPIO?

    此外、每种电路都有 IWR 和 AWR 版本。 它们是否都与生命体征实验室兼容?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    可以、IWRL6432可以用作独立器件。 您可以硬编码阈值或使用 GPIO 功能或任何其他逻辑

    2.生命体征演示现仅可用于  IWR6843AOPEVM 和 IWRL6432。  IWRL6432生命体征演示共享源代码、而 IWR6843AOPEVM 仅共享二进制代码。  IWRL6432是 TI 60GHz 频段的最新产品、具有低功耗架构。 因此、  建议将 IWRL6432用于生命体征。  

    您需要使用 IWR 版本。   不再支持其他设备(IWR1642BOOST, IWR14xx)上的生命体征演示。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek Karkisaval:

    感谢您提供的信息。

    我想问是否可以通过 UART 向另一个 MCU 发送生命体征数据? 如果是、您能否指导我在 IWRL6432 EVM 上使用哪些引脚(RX、TX)、因为我无法找到这些引脚?

    此外、您能说明如何在通过 UART 传输该数据的代码中进行必要的更改吗?

    提前感谢您的帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    演示已经通过 UART 发送生命体征数据。 生命体征 TLV 包含有关呼吸频率和心率的数据。 您可以参阅以下文档以了解生命体征 TLV 数据的格式

    radar_toolbox_2_20_00_05\source\ti\examples\medical\IWRL6432_IWRL6432_docs\vital_signs_user_guide.htm Vital_Signs

    焊球编号 F11、E10 (UARTB)用于发送 TLV 数据

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    感谢您的帮助。

    您能否确认我们是否能够访问 IWRL6432BOOST 上的 UART? 如果是、我们应该使用 EVM 上的哪些引脚? 在您之前的响应中、您提到了无法访问的焊球编号 F11和 E10。 此外、在 EVM 的原理图文件中、我只找到了有关 UART A 的信息、而没有找到 UART B 的信息

    非常感谢你澄清这一问题。

    此致、

    Jules

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    可在  IWRL6432BOOST 上访问 UARTB。  焊球编号 F11和 E10的默认功能为 RS232_RX 和 RS232_TX。 它与 UARTB 进行引脚多路复用。

    Vital Signs DEMO 会将这些引脚配置为 UARTB 并在这些引脚上发送 TLV

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在仔细查看 PCB 文件后、我注意到引脚 E10和 F11连接到 J6。 但是、似乎很难轻松利用此连接器。 由于这些引脚还连接到电阻器 R61和 R62、因此我测量了这些电阻器上的信号、当它们显示一些频率为1 250 000Hz 的数据传输时、信号强度相当弱(约±100mV)。

    根据我的观察、可视化工具 使用 CLI 端口以115200发送配置。 使用串行端口监视器程序、我还观察到来自 EVM 的信息(包括 TLV)以相同的波特率(115 200)在同一 CLI 端口上接收。 但是、R61和 R62上的数据传输似乎具有1.25 MHz 的波特率。


    您能否再次确认 E10和 F11是否确实是用于向可视化工具传输心率和呼吸频率的相同 UART 引脚

    我有一个关于 SysConfig 的单独问题:
    我是否应该激活 SysConfig 中与引脚多路复用相关的任何设置、以便访问将数据(尤其是生命体征信息)传输到 GUI 的 UART?

    此外、当我在可视化工具初始化期间监控 CLI 端口时、将配置发送到 EVM 后、我会注意到、从 EVM (仍然位于同一端口上、波特率为115200)接收到的数据在头文件的魔法字中具有异常的字节顺序。 01 02 03 04 05 06 07 08我没有看到、而是观察到以下字节交换格式:02 01  04 03  06 05  08 07。 对此行为是否有任何解释? 我应该指出的是、这是使用示例项目中的演示文件在没有任何修改的情况下观察到的、尽管如此、一切都在 GUI 中顺利运行。 但是、我需要了解和分析接收到的数据包格式。

    感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、UART 数据是在1.25MHz 上发送的。 您正在观察正确的引脚。 发送 CLI cfg 时、它将以波特率115200发送、但在发送 sensorStart 之前、UART 波特率将更改为1.25MHz。 这样做是为了最大限度地延长器件的深度睡眠时间、以便可以在短时间内完成 UART 传输

    交换字节是由于文件格式造成的。 这取决于您使用的编辑器。 器件仅以01...08格式发送。

    此致