主题中讨论的其他器件: IWR6843AOPEVM、 IWRL6432、 IWR1642BOOST、IWRL6432BOOST 、 SysConfig
工具与软件:
大家好、团队成员:
我希望使用 AWR1642BOOST 构建独立的生命体征监测系统。 我的目标是让设备在没有 PC 的情况下独立工作、这意味着它应该在开机后立即自动开始监测生命体征(心率和呼吸频率)。
此外、我需要根据测量数据控制 GPIO、例如根据心率或呼吸频率的特定阈值打开/关闭灯。 我知道这可能涉及硬编码、并且我熟悉在类似演示中编辑 CLI 配置。 如果可能、我不喜欢使用 ADC 原始数据
您能为我提供以下方面的指导吗?
- 硬件要求: 我是否需要其他硬件(例如、特定的 MCU 或 GPIO 扩展板)来完成此任务?
- 软件设置: 对现有演示进行了哪些必要的修改? 我是否应该修改 CLI 或代码的其他部分?
- 对配置进行强化编码: 如何确保器件在独立模式下工作、而无需 GUI 或手动输入?
- GPIO 控制: 如何根据心率和呼吸频率的特定阈值配置要激活的 GPIO 引脚?
对于实现此设置所需采取的步骤、我非常感谢提供详细指导。
谢谢!
Jules