This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP422-TMP422:EP 本地温度测量

Guru**** 2540120 points
Other Parts Discussed in Thread: DXP, TMP422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1418374/tmp422-ep-tmp422-local-temperature-measurement

器件型号:TMP422-TMP4 EP
Thread 中讨论的其他器件:DXPTMP422

工具与软件:

大家好!

我的设计使用 TMP422AMDCNTEP 器件。 请澄清以下问题、

1) 1)我尝试单独使用本地温度测量 、而不是针对远程传感器(因此在我的当前设计中没有连接晶体管)、因此所有的 DX1、DX2、DX3、DX4引脚都通过4.64K 欧姆电阻接地。

问题:

1) 1)如果我将 DX1、2、3、4连接到4.64k 接地将会有问题?

2)根据数据表 DX2和 DX4是 DXN、从器件地址为0x4C、数据表建议取消连接。 但是、如果我通过4.64k 连接到 GND、将会有问题?

3) 3)通过将4.64k 欧姆连接到 DX1、2、3、4引脚上的 GND、我是否能够将 I2C 地址配置为0x4C?

此致、

ANBARASU S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anbarasu 您好!

    关于不使用远程接点、请遵循中的数据表建议。 DXP 应接地、DXN 应保持未连接(悬空)。 我们通过泵送流经器件的电流并测量结上的 VBE 来测量远程温度测量。  DX1和 DX3接地。 DX2和 DX4悬空。  这个设置将不允许电流流过器件。 请勿在 DX 引脚、GND 引脚或地址引脚上添加任何电阻器。 添加电阻器将导致器件的功耗超过所需功耗。  

    此致、

    Meredith McKean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meredith:

     感谢您的答复。 根据您的反馈、如果我添加外部电阻器、它会消耗更多功率、但仍然有效。 请确认?

    我可以在 TMP422数据表第9/36页的两项不同陈述中看到、此处指出所有未使用的引脚都要连接到 GND

    第19/36页指出、连接到 GND 或开路的引脚

    因此、请确认哪一个选项适合 I2C 地址0x4C 的本地温度测量、

    #1。 DX1、DX2、DX3、DX4引脚直接连接到 GND

    #2。 DX1、DX2、DX3、DX4引脚 保持未连接

    #3.  DX1、DX3引脚直接 连接到 GND、DX2、DX4引脚未连接  

    等待您的反馈!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anbarasu 您好!

    我建议使用0 olm 电阻器重新填充电流电阻器。 客户为什么要放置电阻器是有原因的吗? 感谢您提出与数据表有关的问题。 我需要测试器件并确认哪项陈述正确。 我目前正在订购用于该测试的一些新器件。 我计划在下周提供答案。

    此致、

    Meredith McKean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meredith:

     谢谢! 我将等待您的测试结果。 添加外部电阻器(仅下拉)没有具体的原因。

    此致、

    安巴拉苏 S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anbarasu 您好!

    感谢您的耐心。

    此致、

    Meredith McKean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anbarasu 您好!

    我通过以下两种方式进行测试:

    1) DXP 接地、DXN 悬空

    2) DXP 和 DXN 接地

    我可以通过 I2C 这两种方式收集温度。  

    此致、

    Meredith McKean  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meredith:

     感谢您取得快速结果! 这个答案解决了我的问题。

    此致、

    安巴拉苏 S.