Thread 中讨论的其他器件:DXP、 TMP422
工具与软件:
大家好!
我的设计使用 TMP422AMDCNTEP 器件。 请澄清以下问题、
1) 1)我尝试单独使用本地温度测量 、而不是针对远程传感器(因此在我的当前设计中没有连接晶体管)、因此所有的 DX1、DX2、DX3、DX4引脚都通过4.64K 欧姆电阻接地。




问题:
1) 1)如果我将 DX1、2、3、4连接到4.64k 接地将会有问题?
2)根据数据表 DX2和 DX4是 DXN、从器件地址为0x4C、数据表建议取消连接。 但是、如果我通过4.64k 连接到 GND、将会有问题?
3) 3)通过将4.64k 欧姆连接到 DX1、2、3、4引脚上的 GND、我是否能够将 I2C 地址配置为0x4C?
此致、
ANBARASU S