This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432:汽车雷达传感器通过后窗有色玻璃

Guru**** 2553370 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL6844, AWRL6432, AWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1418666/awrl6432-automotive-radar-sensor-pass-though-tinted-glass-of-back-window

器件型号:AWRL6432
主题中讨论的其他器件: AWR6843、AWRL6844

工具与软件:

您好!  

目前、我们有一个需要在车辆内部安装距离传感器的项目、我们已经测试了后窗上使用有色玻璃的激光雷达传感器、但无法通过这方面的考虑。

我在 TI 开发网页上发现了一些研究、结果表明雷达可以使用玻璃但玻璃不有色。

网址: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?a=1AslXXD__1.30.00.05&node=A__ADM50lHnky.ughJQEigzxA__radar_toolbox__1AslXXD__1.30.00.05

我是否可以知道雷达传感器能够穿过后窗的有色玻璃?  

如果能够通过有色玻璃、您是否有任何推荐的雷达传感器型号?

谢谢你。

此致、

Kc Yoong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好:

    是的、雷达应该能够通过有色窗口。  要选择器件和 EVM (天线)、您可能需要回答几个问题

    1)射频频率(77G 或60G)

    2) 2)信号链有多重? (DSP 或不 DSP)

    3) 3)低功耗对您的应用是否很关键? (基于战场的解决方案?)

    4) 4)您是否需要覆盖方位角和仰角方向的宽视场(FOV)?

    5) 5)您是否需要高角分辨率(您需要多少天线)?  

    此致!

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1)射频频率(77G 或60G)

    ->两者也可接受,如果可以穿透有色玻璃。

    2) 2)信号链有多重? (DSP 或不 DSP)

    ->不确定是在车内用于检测车外。

    3) 3)低功耗对您的应用是否很关键? (基于电池的解决方案?)

    ->是的,该项目是使用汽车电池。

    4) 4)您是否需要覆盖方位角和仰角方向的宽视场(FOV)?

    -> 120度。

    5)你需要高角分辨率吗?

    ->我能知道更多关于高角分辨率的信息吗?  

    6) 6)您需要多少天线?  

    ->应该是3天线以避免误检测

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现车辆有色玻璃有5种主要材料  

    1.染色的窗膜-聚酯带染料
    2.金属化窗膜-聚酯带嵌入金属颗粒(铝,镍-铬)
    3.混合窗口 Tint Film -染色和金属化层的组合
    4、碳窗膜——含碳颗粒的聚酯
    5.陶瓷窗膜——  聚酯纤维内嵌的陶瓷颗粒

    有色玻璃也有不同的可见光透射。 根据马来西亚运输公司的规则、后窗的 VLT 可以是任意百分比。

    我能否知道雷达传感器通过这些有色材料的性能?

    可见光传输(VLT)如何影响雷达传感器的性能?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好:

    您可以先使用 AWRL6432 EVM 或 AWR6843ISK-ODS 板。  AWRL6432的功耗低且天线材料便宜(天线增益更低)。  AWR6843可以实现更高的性能。   TI 的新型低功耗器件 AWRL6844目前处于验证阶段、将在明年年初推出。   

    强烈 建议您从 AWR6843开始尝试该性能。  看看您是否有性能裕度来购买更便宜的器件。  如果您没有性能裕度、则可以稍后使用 AWRL6844。  

    此致!

    Zigang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好:

    你将不得不尝试自己来验证。  我们不为您提供答案。  

    此致!

    Zigang