This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 TI:
我正在使用 IWR6843AOPEVM 通过 CAN 将数据传输到 STM32F407G-Disc1。 因为我的 STM32不支持 CAN FD、所以我想使用传统 CAN 来实现它。 我已按照《 CAN 集成用户指南》中的说明操作 、但似乎无法正常工作。 我检查了雷达、发现它仍然正常传输数据。
我希望你能尽快回复我。 非常感谢。
BR、
嗯
您好!
感谢您深入了解如何让 CAN 集成示例实现经典 CAN 功能。 只是为了验证、您是否遵循了"使用经典 CAN"小节? 请验证您是否已完成以下操作:
更改后、请确保重新构建工程并使用新的二进制文件。 如果您已经测试了这些步骤、请告诉我。 如果这样做不能产生预期的行为、那么也许您可以提供更多详细信息、说明您打算做什么以及它的故障位置。
此致、
Kristien