This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
生命检测演示的软复位:
尊敬的 TI 成员:
为生命检测演示运行 python 脚本并带有配置文件的 Im。
一旦我停止 python 脚本并再次重新运行、我将在控制台中仅获得错误字节。
然后我必须手动执行硬复位、或者拔下 USB 电缆并将其插回、然后再次运行演示脚本。
是否有办法在不进行硬复位的情况下重新运行演示应用程序?
或者是否有办法通过软复位或命令来停止演示应用程序?
在工业可视化工具 GUI 中运行"生命体征检测"时出现相同问题、需要执行硬复位以停止传感器操作。
大家好:
您是否启用低功耗模式?
此致!
Zigang
您好、感谢您的响应。 lowPowerMode 被关闭。
您是否有我可以通过 CLI 或通过 python 代码发送的特定命令来停止生命存在检测应用程序? 如果您对此提供反馈、将会大有帮助。
您好、Im 执行以下步骤来测试传感器停止命令。
1.运行工业可视化工具时显示存在检测配置(选择配置并点击 UI 中的"开始"和"发送"配置按钮)
2. 结果如可视化工具的3D 图所示、控制台给出有效的输出
3. Im 将 sensorStop 命令设置为1并将 lowPowerCfg 设置为0、而 在单独的配置文件中不使用任何其他配置参数。 我加载这个新的配置文件、然后按开始并在 UI 中发送配置。 以下是用于将 STOP 命令作为单独的 cfg 发送的配置的详细信息。
LowPowerCfg 0
sensorStop 1
注意:我只使用停止配置文件中的上述两行、没有其他命令。
4.发送停止配置后、可视化工具应用程序按预期停止、并且 在控制台中显示以下错误消息:
5.现在, 我发送一个正常的配置为存在检测,我得到相同的错误在控制台和可视化工具应用程序挂起.
6.在工业可视化工具应用程序再次运行并进行存在检测之前,需要一段时间,但控制台仍在显示错误消息。
这是预期行为吗?应用程序暂停一段时间并在可视化工具中运行、但控制台仍给出错误消息?
请提供您的反馈。
大家好:
为了使用二进制或可视化工具来分离问题、我建议您尝试使用 Tera Term。 请记住在发送命令"baudrate 1250000"后在 TeraTerm 中更改波特率。 当您发送 sensorStop 1时、您必须盲目键入。 但如果您键入正确、则表示有效。
1) 1)请记住 始终将 lowPowerCfg 设置为0。
2) 2) 请开始您的 Tera Term 波特率为115200
3) 3)发送常规配置、直到"波特率1250000 "
4) 4)将 Tera Term 波特率更改为1250000
5) 5)发送 sensorStart 命令"sensorStart 0 0 0 0"
6) 6)您应该会在 Tera-Term 窗口中看到输出显示
7)盲输入 sensorStop 命令如下,你应该看到 Tera-Term 窗口输出停止.
sensorStop 1
8) 8)再次发送包括 sensorStart 在内的所有命令。
9) 9)您应该会在 Tera-Term 窗口中再次看到输出显示
此致!
Zigang