This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我正在使用工业可视化工具玩,并以`.bin`格式存储数据。 我注意到,点的数量定期下降,同时进行同样的运动。 我将最大点数设为150、而大多数帧在 pointClouds 中有150个点(也在 OutputDict 中为"numDetectedpoints")、每~10帧、我的帧具有较少的点。 如前所述、在数据采集期间该移动是相同的。 这种感觉有点太有节奏了,不是巧合。
您以前遇到过这种问题吗、您能为我提供一个解决方案吗?
演示:`3D 人员跟踪`
配置:`AOP_6M_DEFAULT`
你(们)好
感谢您的提问。 请允许我们在几天内回复。
此致
您好!
您是否正在使用精细运动配置设置? 如果您使用该设置、此行为将符合预期。
此致!
耐特
您是否可能使用同一文件夹中的 staticRetention.cfg? 它中有这条线。
fineMotionCfg -1 1 1.0 10 2
此致!
耐特
大家好、 Nathan Block、非常感谢您的答复、这是非常宝贵的信息。 我确实在使用 fineMotionCfg、因此该模式现在对我很有意义。 最后一个问题:在 解析 TLV 期间/之后、是否有办法确定点云是来自单帧还是多帧块?