This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的:
我目前在使用 Uniflash 刷写 IWR6843AOPEVM 时遇到问题。 我过去已多次成功刷写电路板、没有出现任何问题、但在过去几天内未能成功刷写。
当使用 xwr68xx_mmw_demo.bin 的默认演示二进制文件刷写电路板时、我得到此错误:
[19/09/2024, 14:58:41] [INFO] Cortex_R4_0: Initialization complete. [19/09/2024, 14:58:41] [INFO] Cortex_R4_0: Flashing process starting... [19/09/2024, 14:58:41] [INFO] Cortex_R4_0: Connecting to COM Port COM25... [19/09/2024, 14:58:41] [INFO] Cortex_R4_0: Reset connection to device [19/09/2024, 14:58:41] [INFO] Cortex_R4_0: Set break signal [19/09/2024, 14:58:55] [ERROR] Cortex_R4_0: XXXX Received unexpected data!!!XXXX [19/09/2024, 14:58:55] [ERROR] Cortex_R4_0: Not able to connect to serial port. Recheck COM port selected and/or permissions. [19/09/2024, 14:58:55] [INFO] Cortex_R4_0: Flashing instance clean-up initiated... [19/09/2024, 14:58:55] [INFO] Cortex_R4_0: Instance deinitialized!
以下是我尝试解决错误的方法:
鉴于之前可以对电路板进行刷写、并且我已经尝试了几个故障排除步骤、因此我最后会寻求有关如何解决此错误的建议。
如果需要更多信息、我很乐意提供。
感谢您的时间和帮助。
此致、
Dag Malstaff
您好!
我没有正在运行的其他应用程序。
这是我的配置图片。 背面的 SOP 开关设置为1。
您是否也能在背面显示开关? 这是控制器件是处于刷写模式还是功能模式的东西。
此致、
Santosh
一切设置看起来都很好、如果您也尝试过其他器件、我建议尝试其他 USB 电缆、因为有时、如果电缆连接不好、它可能会显示在设备管理器中、但在尝试连接到器件时仍然无法正常工作。 您是否已尝试在两台设备上使用不同的电缆、看看它是否正常工作? 您是否也插入了 EVM 的左侧?
此致、
Santosh
是的,我做了所有这些事情。 我已插入 EVM 的左侧。
对反应延迟深表歉意。 此时可能是器件问题、您是否尝试过在器件上未编程任何程序的干净 EVM? 设备是否仍显示在设备管理器中? 有时 COM 端口可能会发生变化、因此请确保它与您键入的内容相匹配、如果这样也无法解决此问题、您可能只需要获得一个新的 EVM。
此致、
Santosh
不用担心。
我发现在每个操作之间接通和断开 EVM 电源可解决问题。
感谢您的帮助!