This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:使用 Uniflash 进行刷写时、COM 端口连接失败

Guru**** 2541180 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, IWR6843AOPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1415315/iwr6843aopevm-com-port-connection-fails-while-flashing-using-uniflash

器件型号:IWR6843AOPEVM
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具与软件:

尊敬的:

我目前在使用 Uniflash 刷写 IWR6843AOPEVM 时遇到问题。 我过去已多次成功刷写电路板、没有出现任何问题、但在过去几天内未能成功刷写。

当使用  xwr68xx_mmw_demo.bin 的默认演示二进制文件刷写电路板时、我得到此错误:

[19/09/2024, 14:58:41] [INFO] Cortex_R4_0: Initialization complete.
[19/09/2024, 14:58:41] [INFO] Cortex_R4_0: Flashing process starting...
[19/09/2024, 14:58:41] [INFO] Cortex_R4_0: Connecting to COM Port COM25...
[19/09/2024, 14:58:41] [INFO] Cortex_R4_0: Reset connection to device
[19/09/2024, 14:58:41] [INFO] Cortex_R4_0: Set break signal
[19/09/2024, 14:58:55] [ERROR] Cortex_R4_0: XXXX Received unexpected data!!!XXXX
[19/09/2024, 14:58:55] [ERROR] Cortex_R4_0: Not able to connect to serial port. Recheck COM port selected and/or permissions.
[19/09/2024, 14:58:55] [INFO] Cortex_R4_0: Flashing instance clean-up initiated...
[19/09/2024, 14:58:55] [INFO] Cortex_R4_0: Instance deinitialized!

以下是我尝试解决错误的方法:

  • 从 Windows 切换到 Linux 计算机
  • 切换到第二个 IWR6843AOPEVM 电路板、这两个电路板均无法正常工作
  • 使用在线 Uniflash
  • 已确认正确的 COM 端口、我使用了 增强型 COM 端口、但也尝试使用 标准 COM 端口
  • 通过逻辑分析仪确认电路板正在响应并提供数字输出信号
  • 预闪烁我始终按下 NRST 按钮
  • 有时、对$Flash 进行格式化是可行的。 有时、由于 COM 连接、该操作也失败。

鉴于之前可以对电路板进行刷写、并且我已经尝试了几个故障排除步骤、因此我最后会寻求有关如何解决此错误的建议。

如果需要更多信息、我很乐意提供。

感谢您的时间和帮助。

此致、
Dag Malstaff


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的提问。 请允许我们在几天内回复。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    是否有任何其他正在运行的应用程序连接到同一 COM 端口?  您还能提供电路板开关设置的图像吗?

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有正在运行的其他应用程序。

    这是我的配置图片。 背面的 SOP 开关设置为1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否也能在背面显示开关?  这是控制器件是处于刷写模式还是功能模式的东西。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是背面:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一切设置看起来都很好、如果您也尝试过其他器件、我建议尝试其他 USB 电缆、因为有时、如果电缆连接不好、它可能会显示在设备管理器中、但在尝试连接到器件时仍然无法正常工作。  您是否已尝试在两台设备上使用不同的电缆、看看它是否正常工作?  您是否也插入了 EVM 的左侧?

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我做了所有这些事情。 我已插入 EVM 的左侧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对反应延迟深表歉意。  此时可能是器件问题、您是否尝试过在器件上未编程任何程序的干净 EVM?  设备是否仍显示在设备管理器中?  有时 COM 端口可能会发生变化、因此请确保它与您键入的内容相匹配、如果这样也无法解决此问题、您可能只需要获得一个新的 EVM。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用担心。  

    我发现在每个操作之间接通和断开 EVM 电源可解决问题。

    感谢您的帮助!