This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR6843:AWR6843

Guru**** 2559330 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR6843, AWRL6844

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1407507/awr6843-awr6843

器件型号:AWR6843
主题中讨论的其他器件: AWRL6844

工具与软件:

您好、我想问问 Aoobut AWR6843 PCB 布局。

如何布局 AWR6854的 TX/RX 图形?

具体来说、从 BGA 焊球到封装末端应打开多大的阻焊层?

我对阻焊层开孔区域有疑问。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参考以下内容

    可以选择多大的阻焊层混合物? (蓝色框下方)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    从射频焊球中心到封装边缘的距离为1.5mm、如下面对应部分所示。 阻焊层也可以看到紫色。

    此致、

    Sreedeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreedeep。

    感谢您的答复。

    我想知道为什么阻焊层会在封装的焊球和边缘之间出现开口。

    (从焊球到封装边缘不打开阻焊层有什么不同? 外部封装的阻焊层肯定是颠倒的)

     并且请分享详细的布局指南。 应该使用多大的阻焊层? (焊球与封装边缘之间)

    (快照仅适用于 EVK、焊球与边缘之间的某些部件没有打开阻焊层。)

    我绝对要检查 EVK 布局。 但我想知道如何在使用另一个堆叠时设计天线区域的 PCB。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    阻焊层在焊球上是打开的、以便在封装焊球和焊盘之间进行适当的焊接。 该空间留在焊球之间、直至达到封装边界、以避免焊接不当触点。

    请参阅以下 PCB 设计指南文档。

    https://www.ti.com/lit/an/spracg5/spracg5.pdf  

    在设计天线时、阻焊层不应该是主要问题。

    此致、

    Sreedeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sreedeep、

    感谢您的友好回答。

    我已经审阅过 spracg5文档、但本文只描述了1个案例。 (对于77Ghz、特定堆叠)

    如果我们使用 RO3003材料、信号图形是否应为213um、阻焊层开孔面积是否为102um?

    我认为信号模式应设计为适合我们的堆叠、并且信号模式将设计为50欧姆的阻抗。

    阻焊层开孔的面积如何? 我需要使用 AWR6843的正常指南。 (非特定情况)

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    有。 信号布线宽度根据介电常数和所用材料的高度计算得出。

    您可以遵循 AWR6843数据表焊盘图案中提到的阻焊层开孔建议、如下所示:

    建议在封装边界内尽可能减少阻焊层开孔。 没有关于这方面的具体指导方针。

    此致、

    Sreedeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreedeep、您好!

    感谢您的评论。

    我知道没有具体的指导方针。 但应在封装中打开阻焊层? (焊球到封装边缘)

    如果正确、为什么要打开封装中的阻焊层? 它对天线性能是否更好?

    如果阻焊层在封装中不可用、将会发生什么情况?

    请给出答案!

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    您能否回答以下客户问题? 1)他们想知道1)我们是否具有适用于 AWRL6843的 PCB 指南以及2)我们是否具有从焊球到封装外部(边缘)的任何指导。 非常感谢您的帮助。

    此致、

    Victor Park

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor:

    请给我留出一天的时间、与内部团队联系、了解有关 AWR6843的任何 PCB 指南。

    阻焊层未放置在天线部分上、因为它可能会改变介电常数(阻焊层可能具有不同的非零介电值)并破坏天线性能。 因此、阻焊层在焊球垫上被打开并只保持到封装边缘、以避免焊锡膏溢出。 在封装边界之后、天线部分的阻焊层会打开。 因此、在射频布线上、阻焊层应尽可能小。  

    请分享您对此解释的任何疑问。

    此致、

    Sreedeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreedeep。

    我已经问过、我对封装内部图案周围的阻焊层很好奇。 请重新检查。 (下图为黄色 BOC)

    请分享 AWR6843/AWRL6843的任何 PCB 指南。

    谢谢!

    Manwoo Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    PFA AWR6843硬件设计检查清单。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/1023/2548.HardwareDesignChecklist_5F00_V0p8_5F00_IWR6843.xlsx

    我会在一两天内详细确认阻焊层图案。

    此致、

    Sreedeep  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    在上面的快照中、绿色结构是阻焊层、您可以看到它在焊球焊盘和天线布线上已打开。 阻焊层从焊球焊盘边缘到阻焊层边缘(用红色箭头标记)约0.23mm 长。  

    如有任何疑问、请与我们分享、我们深表歉意。

    此致、

    Sreedeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreedeep。

    无论堆叠或频率如何、这是否始终适用?

    如何确定蓝色箭头下的长度?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    此掩模开口长度没有一致的图形。 此外、这对射频性能的影响非常小。 唯一需要考虑的是不会发生焊锡膏溢出。

    此致、

    Sreedeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreedeep。

    感谢您的友好回答。

    此外、您分享了硬件设计检查清单。 是否有 IWRL/AWRL6843检查清单?

    谢谢!

    Manwoo Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    6843没有低功耗型号。 不久将发布一款新的升级型低功耗器件 AWRL6844、并且该器件的检查清单设计正在进行中。

    此致、

    Sreedeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreedeep、您好!

    感谢您的答复。

    我要向 Victor 索要 AWRL684x 的设计检查清单。

    非常感谢、这个问题解决了!