工具与软件:
尊敬的 TI:
我有一个使用雷达进行无人机物体检测的项目。 我拥有的硬件是 IWR6843AOPEVM。
我发现有一个 满足应用要求的示例源代码。 即 Motion_Detection 中。 但是、此示例源代码不支持 IWR6843AOPEVM (我使用的硬件)。
您可以建议如何将源代码 Presence _AND_IWR6843AOPEVM 或其他类似应用程序用于 Motion_Detection 。
此致、
Dai Tran Quoc
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 TI:
我有一个使用雷达进行无人机物体检测的项目。 我拥有的硬件是 IWR6843AOPEVM。
我发现有一个 满足应用要求的示例源代码。 即 Motion_Detection 中。 但是、此示例源代码不支持 IWR6843AOPEVM (我使用的硬件)。
您可以建议如何将源代码 Presence _AND_IWR6843AOPEVM 或其他类似应用程序用于 Motion_Detection 。
此致、
Dai Tran Quoc
您好!
感谢您的支持。
我尝试使用开箱即用演示、 在配置文件中添加了"跟踪命令"和"静态检测命令"、以便雷达能够在人员和其他物体处于静态或移动状态时检测他们。 因此、雷达可以在人员充分移动时对其进行跟踪、并检测到一些静态物体。
我还有一个问题是、我想检测静态导线、如"Drone obstacleDetection (无人机障碍物检测)"中的电力线(链接: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__ACES8iIo8A6zkCwmpv68TA__radar_toolbox__1AslXXD__LATEST)。
那么、我可以像这样检测静态线、但使用开箱即用的 "跟踪命令"和"静态检测命令"吗? 如果未成功、如何使用 IWR6843AOPEVM 检测静态线。
此致、
Tran Quoc Dai
你好。
那么、我可以检测出与此类似的静态线 吗、但使用开箱即用的"跟踪命令"和"静态检测命令"吗? 如果没有、应如何使用 IWR6843AOPEVM 检测静态导线。[/QUOT]您可以使用这些设置、但您链接的页面为6432提供了一个配置、能够在其移动时看到线路、因此您还可以尝试将这些配置设置映射到与6843类似的配置。 如果希望使用静态检测命令、可能需要使用区域扫描仪演示、因为它在演示中集成了静态检测算法。
此致、
Santosh