This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:为无人机物体检测应用申请源代码

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1414425/iwr6843aopevm-request-the-source-code-for-drone-object-detection-application

器件型号:IWR6843AOPEVM

工具与软件:

尊敬的 TI:

我有一个使用雷达进行无人机物体检测的项目。 我拥有的硬件是 IWR6843AOPEVM。

我发现有一个 满足应用要求的示例源代码。 即  Motion_Detection 中。 但是、此示例源代码不支持 IWR6843AOPEVM (我使用的硬件)。

您可以建议如何将源代码 Presence _AND_IWR6843AOPEVM 或其他类似应用程序用于 Motion_Detection 

此致、

Dai Tran Quoc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的提问。 请允许我们在几天内回复。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    存在和运动仅适用于 xWRLx432器件。  您可以对6843的开箱即用演示和/或6843的人员跟踪演示执行类似操作。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的支持。

    我尝试使用开箱即用演示、 在配置文件中添加了"跟踪命令"和"静态检测命令"、以便雷达能够在人员和其他物体处于静态或移动状态时检测他们。 因此、雷达可以在人员充分移动时对其进行跟踪、并检测到一些静态物体。

    我还有一个问题是、我想检测静态导线、如"Drone obstacleDetection (无人机障碍物检测)"中的电力线(链接: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__ACES8iIo8A6zkCwmpv68TA__radar_toolbox__1AslXXD__LATEST)。
    那么、我可以像这样检测静态线、但使用开箱即用的 "跟踪命令"和"静态检测命令"吗? 如果未成功、如何使用 IWR6843AOPEVM 检测静态线。

    此致、

    Tran Quoc Dai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    那么、我可以检测出与此类似的静态线 吗、但使用开箱即用的"跟踪命令"和"静态检测命令"吗? 如果没有、应如何使用 IWR6843AOPEVM 检测静态导线。[/QUOT]

    您可以使用这些设置、但您链接的页面为6432提供了一个配置、能够在其移动时看到线路、因此您还可以尝试将这些配置设置映射到与6843类似的配置。  如果希望使用静态检测命令、可能需要使用区域扫描仪演示、因为它在演示中集成了静态检测算法。

    此致、

    Santosh