This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR6843AOPEVM:使用 mmWave Studio 设置3Tx 模式

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1411337/awr6843aopevm-use-mmwave-studio-setting-3tx-mode

器件型号:AWR6843AOPEVM

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我将 DCA1000与 mmWave studio 配合使用来执行波束形成实验。
我是否可以在 mmWave Studio 中通过 Contstream 创建3 Tx 同步传输模式并调整功率和移相器?


BR、
文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    ContSawam 用于 CW 模式。  我建议您使用多个 ProfileCfg 为 每个 TX 通道编程不同的移相器。   

    例如、在每个配置文件中、您可以为每个 TX 编程所需的移相器。  

    ar1.ProfileConfig (0、77,100、6、60、 0、0、0、0、0、 0、29.982、0,256,10000、 0、0、30)

    ar1.ProfileConfig (1、77,100、6、60、 0、0、0、0180、 0、29.982、0,256,10000、 0、0、30)

    ar1.ProfileConfig (2、77,100、6、60、 0、0、0、0、0、 180、29.982、0,256,10000、 0、0、30)

    AR1.ChirpConfig (0、0、0、0、 0、0、1、1、1)

    AR1.ChirpConfig (1、1、1、0、0、 0、0、1、1、1)

    AR1.ChirpConfig (2、2、2、0、0、 0、0、1、1、1)

    通过这种方式、

    线性调频脉冲0为 TX1 + TX2 + TX3

    线性调频脉冲1为 TX1 - TX2 + TX3

    线性调频脉冲2为 TX1 + TX2 - TX3

    请告诉我、这对您是否合理。

    此致!

    Zigang