工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
我将 DCA1000与 mmWave studio 配合使用来执行波束形成实验。
我是否可以在 mmWave Studio 中通过 Contstream 创建3 Tx 同步传输模式并调整功率和移相器? 
BR、
文森特
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
我将 DCA1000与 mmWave studio 配合使用来执行波束形成实验。
我是否可以在 mmWave Studio 中通过 Contstream 创建3 Tx 同步传输模式并调整功率和移相器? 
BR、
文森特
您好、Vincent:
ContSawam 用于 CW 模式。 我建议您使用多个 ProfileCfg 为 每个 TX 通道编程不同的移相器。
例如、在每个配置文件中、您可以为每个 TX 编程所需的移相器。
ar1.ProfileConfig (0、77,100、6、60、 0、0、0、0、0、 0、29.982、0,256,10000、 0、0、30)
ar1.ProfileConfig (1、77,100、6、60、 0、0、0、0180、 0、29.982、0,256,10000、 0、0、30)
ar1.ProfileConfig (2、77,100、6、60、 0、0、0、0、0、 180、29.982、0,256,10000、 0、0、30)
AR1.ChirpConfig (0、0、0、0、 0、0、1、1、1)
AR1.ChirpConfig (1、1、1、0、0、 0、0、1、1、1)
AR1.ChirpConfig (2、2、2、0、0、 0、0、1、1、1)
通过这种方式、
线性调频脉冲0为 TX1 + TX2 + TX3
线性调频脉冲1为 TX1 - TX2 + TX3
线性调频脉冲2为 TX1 + TX2 - TX3
请告诉我、这对您是否合理。
此致!
Zigang