This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2544LOPEVM:使用毫米波 OOB MSS 和 BSS 映像的 FTDI SPI 访问

Guru**** 2479495 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2544

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1409756/awr2544lopevm-ftdi-spi-access-using-mmwave-oob-mss-and-bss-image

器件型号:AWR2544LOPEVM
主题中讨论的其他器件:AWR2544

工具与软件:

我已成功使用并在提供的元映像文件中刷写了毫米波开箱即用演示。 这些工作原理与2544可视化和 CLI API 兼容。 此 metaImage 包括最新的有效 MSS 和 BSS 固件、随 version CLI 命令显示。

我还分别成功连接了 DCA1000、并使用 mmwaveStudio 3通过 FTDI SPI 控件控制和接收数据。 在此用例中、我似乎被迫在启动时下载 MSS 和 BSS 固件文件。 如果我尝试在不加载此固件的情况下控制电路板(在 QSPI 引导模式下使用上述有效 MSS+BSS)、则在发送的第一条命令中收到超时/失败消息响应。

我的问题是:我可以将基于 FTDI 的 SPI 通信与加载的 metaImage MSS + BSS 固件一起使用吗? 到目前为止、我只能独立使用它们。 MSS + BSS 加载到闪存中、但 FTDI SPI 控件似乎无法再进行通信。

例如、如果我想仅使用 FTDI 控件来控制 awr2544EVM、则需要将什么 metaImage 刷写到电路板中、以永久支持该功能? MMwaveStudio 会在每次启动时下载它。

谢谢!

-Ross B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ross:

    因此、FTDI 控制路径只能使用 studio 来完成。
    如果是 studio、则加载2个.bin 文件、这是 masterss 和 radarss 文件。

    要创建应用映像和刷写、您需要演示生成的.out 文件。 然后、这些文件被馈送到图像生成器以提供最终的应用图像。 不能对.bin 文件执行相同的操作。

    所以、如果没有色母和 radarss 代码库的源代码、您就无法找到所需的东西、这两个源代码是不可用的。

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saswat:

    感谢您的及时响应。 我现在知道 FTDI SPI 控件 只需要 mmwaveStudio RF_eval 文件夹中提供的两个.bin (MSS + BSS)文件。

    是否有其他方法可以刷写这些文件、以便它们在 awr2544上持续存在? 只是确认一下、我了解到只有在每次下电上电后将固件下载到 awr2544后、才能从主机访问 FTDI SPI 控制方法。

    我的目标是闪存 一组固件、通过主机计算机完全控制 MMWAVE_DFP_02_04_13_00中的功能、而不是仅依赖演示应用或 MCU 开发。

      虽然您的注释表明对于 mmWaveStudio 3和 DFP_02_04_13中提供的.bin 文件不可行、但 MultiCoreAppImageCreator 似乎可用于制作(持久刷写的).appimage MSS 和 BSS RF_eval 固件。

    谢谢!

    -Ross B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ross:

    对于您的应用、您应查看类似 Studio CLI:mmWaveStudio CLI 入门指南的应用
    请参阅 AWR2544的该参数。 使用此作为参考、您可以开发您的应用。

     根本无法实现以下目标。 Studio 的关键在于它会刷写固件。

    我的目标是闪存 一组固件、该固件允许主机对 MMWAVE_DFP_02_04_13_00中的功能进行全面控制、而不是仅依赖演示应用或 MCU 开发

    此致、
    Saswat Kumar