主题中讨论的其他器件:AWR2544
工具与软件:
我已成功使用并在提供的元映像文件中刷写了毫米波开箱即用演示。 这些工作原理与2544可视化和 CLI API 兼容。 此 metaImage 包括最新的有效 MSS 和 BSS 固件、随 version CLI 命令显示。
我还分别成功连接了 DCA1000、并使用 mmwaveStudio 3通过 FTDI SPI 控件控制和接收数据。 在此用例中、我似乎被迫在启动时下载 MSS 和 BSS 固件文件。 如果我尝试在不加载此固件的情况下控制电路板(在 QSPI 引导模式下使用上述有效 MSS+BSS)、则在发送的第一条命令中收到超时/失败消息响应。
我的问题是:我可以将基于 FTDI 的 SPI 通信与加载的 metaImage MSS + BSS 固件一起使用吗? 到目前为止、我只能独立使用它们。 MSS + BSS 加载到闪存中、但 FTDI SPI 控件似乎无法再进行通信。
例如、如果我想仅使用 FTDI 控件来控制 awr2544EVM、则需要将什么 metaImage 刷写到电路板中、以永久支持该功能? MMwaveStudio 会在每次启动时下载它。
谢谢!
-Ross B