This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243:TIDA-020047 AM2732+AWR2243问题

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243, AM2732, TIDA-020047, MMWAVE-MCUPLUS-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1405320/awr2243-tida-020047-am2732-awr2243-issue

器件型号:AWR2243
主题中讨论的其他器件: AM2732TIDA-020047MMWAVE-MCUPLUS-SDK

工具与软件:

Dears、

  客户正在使用 TIDA-020047源文件制造主芯片 AM2732+AWR2243的电路板。 级联两个 IC 时会出现问题。

可以在随附的 Word 文档中找到问题的详细说明

e2e.ti.com/.../TIDA_2D00_020047-AM2732_2B00_AWR2243-issue.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了更深入地了解此问题、我在此处需要一些额外的信息:

    1. 在获取图之前、您是否执行了相位校准? 相位校正后、该图是否与之相同?
    2. 您能告诉我单 IC 和双 IC 固件的具体含义吗? 您能告诉我相同的名称或路径吗? 两个 AWR2243器件使用相同的固件、并且两个器件上也使用相同的补丁。
    3. 即使在以下情况下、此"错误报警点"是否仍然存在:
      1. 更改采样率或斜率?
      2. 更改测试对象或测试场景?
    4. 为了获得此数据、您实施的确切波形是什么? (配置文件和线性调频脉冲配置信息)

    此致、

    Kaushik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、渠道一致性问题,客户也怀疑相位校准,目前正在调试;
    2.错误警报问题、客户在同一器件上刷写 AWR2243双芯片固件时在位置229找到错误警报点。 然而、在测试 AWR2243单芯片固件时、发现没有错误的报警点。 测试场景是一个面向天空的雷达、以确保相同的环境;
    3.所有手头的器件都有这个问题,包括 TI 官方的设计和开发板,以及我们自己开发的板,位于229 ;
    4.波形配置 profileCfg 0.0000 77.0000 5.0000 5.0000 17.3800 0.0000 11.0000 0.0000 256.0000 22500.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 180.0000;
    5.距离单位已改为192、但错误报警点仍然存在;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的反馈。 请按以下方式查找我的回复:

    1. 请告知我们此次调试的反馈。
    2. 我仍然不确定我是否理解用于此测试的内容。 您能否准确提供固件名称和版本的详细信息?
    3. 感谢您的确认。 这将使我们更容易在需要时重现问题。
    4. 感谢您的分享。 您是否也配置了任何移相器?
    5. 您能告诉我、当您的意思是距离时、这里发生了什么变化吗? 您能告诉我更改采样率或斜率带来的影响吗?

    此致、

    Kaushik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

     客户将  按照   "级联 一致性 和  移相器 校准 应用 手册"(www.ti.com/.../SPRACV2)中的说明  进行操作、并        尽快反馈调试结果。   


    2.  评估 模块 是       适用于 汽车 4D 成像 雷达的 TIDA-020047 (__LW_AT__双器件毫米波级联参考设计)、  固件  需要 从   名为"mmWave2ChipCasace_30_June_2023.zip"的 TI FAE 获取。


    3.      将 另一个 单芯片 鹿肉 固件刷 写到  同一 EVM 板中时、错误报警点仍然存在。   固件   从 URL 下载
     MMWAVE-MCUPLUS-SDK (www.ti.com/.../   文件)"并可  在  目录 路径中找到  
    "ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_04_01_02\mmwave_mcuplus_sdk_04_04_01_02\ti\demo\am273x\mmw"  


     固件  使用 多普勒 多样性多  访问 模式 、       默认情况下配置移相器。 恰好、     第一个 传输 天线 TX1的相位度   随着  模式 " 0°、 0°、 0°、 0°……"发生变化  而  TX2 是 0°、45°、90°、135°……"    TX3 是 " 0°、90°、180°、270°……" 等等。  


     之前的 波形 配置 为 "profileCfg 0.0000 77.0000  5.0000 17.3800 0.0000 11.0000  0.0000 256.0000   22500.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000    180.0000"  。当 将  斜率 从 11更 改为 35时、  范围 曲线     在 范围 二进制图上仍异常高  229. 当 将  距离 库 参数 从 256更 改为 192时、  距离       库中的距离曲线异常高  172. 由于 172/192 等于  229/256、 因此  将 该  比值 与 采样 率 22.5MHz 相乘 、并 猜测         射频 接收器中可能存在20MHz 辐射泄漏。  然而、 当 将  采样 率 从 22500更 改为 21000时、 距离 曲线   在 距离 库 25 和 196上较高、 在这里  功率  略 低于    采样 率 22500 的功率并且    与 20MHz 频率不对应。 为了 进行比较、当 将  采样 率 从 22500更         改为20000时、或者改用单芯片鹿        肉固件时、距离曲线在距离库中似乎是正常的  229. 因此、 我们   对 这种 现象感到困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢你的回应。 请在下面找到我的反馈:

    1. 当您获得更多信息时、请告知我们、
    2. 您可以让 TI FAE 联系我吗? 此代码有一个更高版本、您可以迁移到该版本。 我可以通过 FAE 与您分享。
    3. 您在这里指出的是 SDK 版本。 您能告诉我您在任一情况下都使用的毫米波 DFP 版本吗? 与 SDK 中提供的工作站是否相同?
    4. 相移是否仅在2个 AWR2243中的一个上完成? 通常、基于6Tx 的系统的 DDMA 调制会发生变化。 您能否确认两个器件之间的相移?
    5. 感谢您的确认。 这里我有一些后续问题:
      1. 您从何处获取此数据? 该数据是直接来自 ADC 缓冲器还是您是否在 SoC 的距离处理之后获取?
      2. 如果您分别从各个器件获取数据、您是在来自两个器件还是仅其中一个器件的数据上看到此虚假信号?
      3. 是在所有接收器通道上看到杂散、还是仅在某些接收器通道上看到杂散?
      4. 该杂散是否也在所有线性调频脉冲中可见、或者仅在一个很小的子集上可见?
    6. 如果您在场景中有一个测试对象、那么该对象是否对该杂散有任何依赖关系(即是否有任何 SNR 下降或区间漂移)?
    7. 这里有一个勘误表、可能会在某些特定的采样率下导致杂散以供参考。 请确保在您的情况下没有发生这种情况。 此外、此错误并未提及级联的任何条件和级联的影响。  

    此致、

    Kaushik